This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162EVM:用于直接 DAC 输出的 DAC31x2EVM 配置

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616499/dac3162evm-dac31x2evm-configuration-for-direct-dac-output

器件型号: DAC3162EVM
主题 DAC3162 中讨论的其他器件

尊敬的客户服务:

我写信询问 DAC31x2EVM 的配置。 我正在通过 FMC-DAC 适配器使用 FPGA 驱动 DAC3162、并通过 J2 和 J3 SMA 连接器监测示波器上的输出。

目前无法调整输出的电压幅度、只能观察到固定幅度的方波。 我怀疑这是由于电路板的默认配置造成的、并想确认必要的硬件更改。

1、输出路径配置(电阻器) 使用 可选 DAC 输出 (J2 和 J3) 我必须满足以下条件、而不是使用默认的 TRF3703 调制器路径:

  • 删除 电阻器 R109、R110、R111 和 R112 (断开调制器)?

  • 安装 电阻器 R211、R207、R191 和 R195 (连接 J2/J3 SMA)?

2.组件位置 您能否确认电阻器 R211、R207、R191 和 R195 的位置? 它们是否位于 PCB 顶面靠近 SMA 连接器或 DAC?

3.排除方波输出故障 如前所述、我目前只看到一个振幅固定在 J2/J3 的方波。

  • J2/J3 路径当前开路(缺少上述电阻器)、是否可能导致出现时钟馈通或串扰?

  • DAC3162 是否需要 偏移二进制 二进制补码 数据格式? 我希望确保我的 FPGA 发送正确的格式、以避免限制输出。

4. DAC 与调制器操作 您能否确认 DAC3162 作为标准电流导向 DAC 运行、并且“调制器“功能是外部的(通过 EVM 上的 TRF3703)? 我的理解是、通过重新配置电阻器、我将完全绕过板载调制器。

感谢您的帮助。

此致、

Lintao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lintao:

    1) 要绕过 DEMOD 并使用变压器输出 J2/3、请执行以下操作:

    安装:R109、R110、R111、R112(带 0 Ω 电阻器)

    移除:R191、R195、R207、R211

    2) 参见附图、有关  R211、R207、R191 和 R195 的位置、它们位于底部。

    3) 是的,这是正确的。

    此致、

    Rob