This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299:数据表中列出的 PSRR 超过 1kHz

Guru**** 2925020 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618267/ads1299-ads1299-psrr-beyond-1khz-listed-on-datasheet

器件型号: ADS1299

它可能关心的任何人、

我担心 ADS1299 上的 AVDD 线路的高频 PSRR 和总体噪声问题。 我有一个升压稳压器为系统供电、在 fswitching=520kHz 时、其预期纹波为数十毫伏范围内、因此在将升压电压转换为 AVDD 时、我会立即使用 LDO、其 PSRR 有利值为 60dB。

我的担心是、如果约 1000 倍的 LDO 抑制能力足以满足 AVDD 的要求、将 10mV 降至 10uV? 我没有看到 ADS1299 的任何额外 PSRR 高于 1kHz 范围、我想看看是否有记录在案的 PSRR 高于 1kHz、如果这是实际需要考虑的问题?  

image.png

感谢您关注此问题。

 

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    我们的设备专家处于办公室之外。 请预计在 2 月 27 日这一周内收到回复。

    此致、

    Payton