This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704EVM:VMON1 的 0V

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617659/amc60704evm-0v-of-vmon1

器件型号: AMC60704EVM

您好的团队、

我们的客户一直在评估 AMC60704EVM、并且 IDAC 能够正确输出电流和电压。

当地址 0x44 (IDAC1_DATA) 为 00h 时、VMON1 有 0V。 这种操作是否正确? image.png

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    在 0x000 处、VMON1 上读出 3.7mV。 您的 GUI 似乎没有初始化。 您是否取消选中  GUI 右上角的“Demo Mode“框?

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-san:

    非常感谢您的答复。 很抱歉缺乏详细的解释。 我的客户还观察到 IDAC1 引脚上有几 mV 的电压。 这是预期的、对吧?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    当 IDAC1 设置为 0 代码时、我在引脚上测量到大约 100uV 的电压。 随着 DAC 代码的增加、DAC 输出端的电压将增加。

    谢谢、
    Erin