This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638:上电后偶尔基准电压超出容差

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614486/tlv5638-reference-voltage-is-out-of-tolerance-occasionally-after-power-up

部件号: TLV5638

当我们的产品主电源打开时、基准电压间歇性地超出此器件的基准精度容差。 此问题仅发生在封装标识为 TI 57T ASNX 的 TLV5638CD 器件上。  

具有 TI 38T AKOX 和 TI 32T AY7Y 等其他封装标识的 TLV5638CD 器件可在我们的应用中正常工作。 将标有  TI 57T ASNX 的 TLV5638CD 替换为标有 TI 38T AKOX 的 TLV5638CD 可解决基准精度问题。

在产品上电循环期间、我们将 TLV5638 基准电压设置为 1.024v 标称值。 发生故障的器件上的基准电压在低电平时初始化为大约 0.990V 的电压、在高电平时初始化为 1.048v 的电压。

TI 对于包含 TI 57T ASNX 生产运行的该器件的设计或制造流程是否有任何变化?  是否有任何其他原因、我们可能仅在带有 TI 57T SNX 封装标识的 DAC 上看到该问题?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跳过、

    器件没有任何制造变更、这也不是普遍存在的问题。  我们能否查看您的原理图、确认您的电压斜坡是什么样子? 它是单调的吗? 电源的压摆率是多少? 我想知道您是否看到某种欠压情况、而很多情况对它更敏感。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、感谢您就此问题再次与我们联系。

     TLV5638CD 的标称电源为 5V。 电源在大约 1.2mS 内稳定提供 5V 电压。 它是单调的、在大约 200us 内上升到 3V、然后线性上升到 5V。

      自 2007 年以来、我们一直在产品中使用 TLV5638CD。 在这段时间里、我们在 2015 年左右的一个短时间内看到了类似的问题 — 这种情况仅发生在少数几台设备上。 此后、在收到带有 57T ASNX 标记的最近器件之前、没有类似的问题。  我们的应用中所有采用 57T ASNX 的器件都出现故障。 在 4 –20mA 电流环路电路中使用 TLV5638CD。 该电路在输出级使用 24VDC、这可能是许多其他应用之间的差异。    

    我附上了 TLV 电源和电路原理图的图像以供您参考  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Skip ,你介意给我发送一封电子邮件 frost@Ti.com 吗? 我想问一些关于材料来源等的问题  我想直接讨论这一点,如果你是可以接受的。

    谢谢、

    Paul