This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-DAC11001EVM:根据用户指南的连接不匹配

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-DAC11001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617694/bp-dac11001evm-connection-mismatch-in-accordance-to-the-userguide

器件型号: BP-DAC11001EVM

我使用的是 BP-DAC11001EVM。 我在 J20 接头连接方面遇到严重问题。 根据用户指南的表 5、明确指出在 3 个引脚中、PIN-3 通过 L8 电感器与 REF_PWR (J18) 连接、同样地指出 PIN1 通过 L3 电感器与 VCC (J12) 连接、这也可以在图 19 中进行验证。 但是、 在检查 PCB 光绘文件后、PIN1 的连接通过 L5 电感器与 VDD (J14) 连接、并使用万用表进行物理验证。 我还附上了显示 J20 头文件连接的光绘文件图像、以验证我的索赔。    Circuit_1.1.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的收获。  谢谢!

    我们计划对 DAC11001 EVM 进行重大修订、预计将返修原理图。  我们还将努力更正文档。