This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7067:ADS7067-增强型 SPI

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7067, TLA2518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613870/ads7067-ads7067--enhanced-spi

器件型号: ADS7067
主题: TLA2518 中讨论的其他器件

ADS7067 的数据表涉及以下内容:

增强型 SPI 支持 ADS7067 以较低的时钟速度实现高吞吐量。
在 7.3.10.1 之下所述如下:
该器件具有增强型 SPI 接口、允许主机控制器以较慢的 SCLK 速度运行并仍然实现最大吞吐量  

这是否意味着器件按照“增强型 SPI 技术手册“工作?
(使用增强型 SPI ADC 接口简化隔离设计)

这意味着我们可以在时钟沿输出之前的数据、而下一次转换仍在进行中? 跳过等待最大转换时间(对于 ADS7067、为 950ns)的需求、因此允许较低的 SPI 时钟频率。

image.png

数据表并未具体提及这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    是的、完全正确。  SBAA241 技术手册中介绍了 ADS7067 的增强型 SPI 接口。 我们普遍认为、“增强型 SPI“一词在数据表中可以更好地阐明、

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的快速答复。  

    因此、无需将 CS 保持在高电平 950ns 内、还是缺少某些东西?  

    这是否适用于所有功能模式、例如:
    手动、动态和自动定序、还是仅用于自动定序模式?

    在 数据表中明确提到并显示了 tconv (手动模式和动态模式)。  

    提前感谢、
    Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在有关此 ADC 的另一篇文章中、介绍了有关增强型 SPI 的不同内容:

    参考不同的 e2e 对话:

     ADS7067:安静时间/转换时间无法同时满足 — 它们是否在动态模式下相关/可交换?

    从另一篇文章我得到的印象是,我们需要等待完整的 tacq ,然后我们才能计时出数据。
    我们还注意到 TD_CKDO 从启动沿计数、而不是从后文中提到的捕获中计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    对此延迟深表歉意。 正在发送的指派通知中存在问题。

    因此、没有必要在 950ns 内保持 CS 高电平、或者我是否遗漏了一些东西?  
    [/报价]

    正确。 我在具有类似接口的 TLA2518 器件上找到了一个线程、用于帮助解决这个问题以及已经讨论的内容。 很明显、这是一个会引起一些混淆的问题、因此我会在这些数据表中更新这个问题。  

     TLA2518:使用>SPI 13.5MHz、最大转换时间、tconv = 600ns 和数据表缺失最小值实现最大吞吐量。 最大值 性能规格 

    如前所述、增强型 SPI 最好是理解、在后台转换下一次转换时可以读回最新转换的数据。 ~、可以提前将 Δ V CS 置为低电平、并且可以使用节省的时间在时钟沿输出数据。

    现在对于 TD_CKDO 规范、我的理解是、它按照 Yolanda 在另一个线程中描述的操作、即“发射“和“捕获“边沿具有相同的极性。 我将尝试测试这一点、并从团队其他成员那里获得更多的见解。 我看到这一点、在 60MHz SCLK 处、时钟周期为 16.667ns、延迟时间最大为 16ns、如果启动边沿和捕获边沿相反、这太长。  

    在另一篇文章中、我得到的印象是、我们需要等待整个 tacq、然后才能输出数据。
    [/报价]

    ~Δ V CS 提前~、tacq 完全取决于 Δ V CS 保持低电平的时间减去剩余的转换时间。 tacq 不是该器件的要求、但它决定了输入信号必须稳定到 16 位精度的时间。 时间越长、所需的放大器带宽和输入 RC 滤波器就越容易满足设计要求。 如果没有为输入信号提供足够的采集时间来稳定、则这看起来是一个稳定误差。

    此致、
    Joel

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的进一步说明。
    这是否适用于所有三种工作模式(手动,动态和自动序列)、还是仅适用于自动序列模式?

    下一个通道开始转换和采样之间的最短和最长时间是多少?

    我渴望听到您关于额外“发布“和“捕获“测试的发现。

    此致、
    Jonas