This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C14:在断电期间切断电桥电流的方法

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C14, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618096/ads122c14-the-way-to-cut-off-the-bridge-current-during-power-down

器件型号: ADS122C14
Thread 中讨论的其他器件: ADS1220

尊敬的专家:

我的客户对作为 ADS1220 的后续产品的 ADS122C14 感兴趣、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我们正在考虑将 ADS122C14 用于电池应用、例如无线充电太阳能。 并使用桥式传感器。

使用 ADS1220 时、器件中的低侧电源开关设置为在断电期间自动打开。 这会关断电桥电流并降低功耗。
image.png
ADS122C14 不再具有低侧电源开关。 相反、通过使用 REFOUT 进行电桥激励、如右侧电路中所示、似乎可以在断电期间关闭电桥电流。 这种用途是打算使用还是可以在没有任何问题的情况下实现?  

image.png

 

或者、您能否建议另一种在断电状态下关断电桥电流的方法。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-san:

    您的提议将适用于 ADS122C14。 在断电模式下、电压基准会断电、因此 REFOUT 引脚上没有驱动电压。 退出断电模式时、只需考虑基准电压启动时间。

    另一种选择是利用其中一个 GPIO 并控制放置在 GND 和电桥之间的外部开关(例如 FET)、然后由该开关禁用电桥。  

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim、

    感谢您的答复。

    我与客户讨论了您的建议。

    他们不想添加外部开关、因此他们认为使用 REFOUT。

    如果客户有其他问题、我可以咨询您的另一个主题、

    感谢您的大力帮助与合作。

    谨致问候、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错的 新一山。

    另一种选择是使用集成激励电流源以恒定电流(而不是恒定电压)激励电桥。
    您可以通过寄存器设置来启用和禁用电流源。

    此致、
    Joachim Wuerker