This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:CN0535(无别名 DAQ 前端)的 TI 等效解决方案–参考设计/评估平台

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA855, ADS127L21, PGA855EVM, ADS127L21EVM-PDK, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618414/ads127l18-ti-equivalent-solution-to-cn0535-alias-free-daq-front-end-reference-design-eval-platform

器件型号: ADS131M02
主题中讨论的其他器件: PGA855EVMADS127L21EVM-PDKTHS4551、PGA855 、ADS127L21、 REF6025

您好、

我正在寻找与 ADI CN0535 相当的 TI 解决方案。
https://www.analogue.com/en/resources/reference-designs/circuits-from-the-lab/cn0535.html#rd-overview

您能否告知 TI 是否有类似的参考设计 (TI Designs /TIDA) 或评估平台?

从 CN0535 页面、我对该概念的理解是:

  • 传感器/源→可编程增益级(衰减/放大)→模拟抗混叠滤波器→具有可编程数字滤波器/ ODR 的高性能 Σ — Δ ADC

  • 注重无混叠测量(模拟 AAF + ADC 数字滤波)

  • 宽输入范围(±12V)和经优化的 AC/DC 性能

您能否分享:

  1. 实现类似 DAQ 前端(PGA/PGIA + AAF +高分辨率 ADC +基准/驱动器等)的任何 TI Designs /TIDA 或应用手册

  2. 推荐的前端电路、该电路会强调高分辨率 ADC 的抗混叠特性(理想情况下具有可编程增益)

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    请查看此应用手册。  我们使用了具有修改后 RC 值的 ADS127L21EVM-PDK 和 PGA855EVM 来创建 PGA->AAF->高分辨率 ADC +参考。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa655a/sbaa655a.pdf

    PGA855 提供可调节增益级、THS4551 级实现了多反馈三阶低通滤波器以抑制带外信号。

    ADS127L21EVM 采用 REF6025、该器件在单个封装中包含高速基准缓冲器。  但是、由于 ADS127L21 有一个内部基准预充电缓冲器、因此使用标准高性能基准(如 REF54410)时、我们发现性能非常好。

    PGA855 是一款具有出色噪声性能的超高速可编程增益放大器。  ADS127L21 是 TI 最新一代高速宽带 Δ — Σ ADC、旨在与 AD7768-1 直接竞争。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用。