This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:DAC5652A 的输出硬件电路建议

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618424/dac5652a-output-hardware-circuit-recommendation-for-dac5652a

器件型号: DAC5652A

我连接了我想与 DAC5652A 芯片配合使用的电路解决方案。

使用负载为 25 欧姆且满量程设置为 20mA 的互补电流输出 (Iout1 和 Iout2)。

dac.jpg这应该使 a 和 b 点的电压达到 1Vpp (+0.5、–0.5) 的最大范围。

然后,使用差分放大器,我将范围移动到大约 0V .. 3.1V

您能否确认此解决方案有效?

此致、

lm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LM:

    我将在 TINA SPICE 中检查它、以查看放大器和 DAC 输出是否在合规范围内。

    我假设、为了将直流耦合到放大器级、您将需要一些上拉电阻器。

    您可以在此处下载 TINA SPICE、并使用此模型帮助您开始使用。 请参阅随附的内容。

    此致、

    Rob

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    e2e.ti.com/.../DAC5675A_5F00_LMH5401.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob!

    我尝试使用 Microcap 仿真电路、似乎起作用。 我目前无法在公司 PC 上安装 TINA。

    您是否可以尝试使用 TINA 对其进行仿真、并验证它是否产生预期结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    是的、我发送的设计在 TINA 中确实有效。

    此致、

    Rob