This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF72:申请原理图审查–ADC34RF72 的低模拟性能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF72, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618733/adc34rf72-request-for-schematic-review-low-analog-performance-on-adc34rf72

器件型号: ADC34RF72
主题: LMK04828 中讨论的其他器件

您好:

我使用设计了电路板 ADC34RF72 目前正在对其进行调试。
不过、测得的模拟性能明显低于数据表规格、因此我想申请查看原理图、检查是否存在任何可能的问题。

我随附了以下原理图:  

SCH_ADC_FE.pdf 

  • 挑战

  • 时钟生成

  • 模拟输入前端

作为参考、所附的图显示了在时域和 FFT 中分析的 ADC 输出数据。

测量的性能指标非常低、时域中采样的正弦波看起来不规则。

image.png

image.png

  • 模拟输入:正弦波、 10MHz、1Vpp

  • ADC 时钟: 1GHz

我还附上了 ADC34RF72 配置代码 测量中使用了。

JESD204B_TEST_001_BYPASS_L=4_M=1_F=1_S=2_FS=1.0GSPS_DEM=1_sys_params.c 

非常感谢您的评论和反馈。

此致、
姜成范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 成范:

    请将您的测试测量设置发送给我们。 您可能未使用低相位噪声时钟或 sig 生成器为 ADC 计时。

    与模拟输入相同。 您也需要为模拟输入使用低相位噪声信号发生器、时钟和模拟输入的 sig 信号都应在 sig 发生器的输出和电路板的输入之间具有带通滤波器。

    请参阅 AN-835。

    www.analogue.com/.../an-835.pdf

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hollow、Rob、

    感谢您的答复和支持。

    测试测量设置如下图所示。

    1. ADC 时钟由板载提供 LMK04828 。  的时钟输入 LMK04828 由提供 板载振荡器

    2. 模拟输入由 A 驱动 函数发生器 (10MHz、1Vpp)。

          不过、即使模拟输入也是如此 端接 50 欧姆或接地 、本底噪声保持高。
          请参阅下图、其中显示了这些条件下的本底噪声。

    非常感谢您的反馈。

    此致、
    姜成范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 成范:

    性能较低的原因是放大器驱动模拟输入。 放大器会产生噪声、此噪声会被放大器放大并反映到 ADC 的性能中。

    时钟也是如此。 您使用的 LMK 器件相当不错、但不会产生数据表标准。

    有关了解噪声及其对 ADC 性能的影响的更多信息、我建议:

    https://www.electronicdesign.com/technologies/analogue/article/55304840/texas-instruments-noise-considerations-in-adc-signal-chains

    还有一个噪声计算电子表格示例、您可以下载该示例、根据您自己的设置进行定制并了解预期的性能。

    此致、

    Rob