This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:电源电压

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619471/ads131e08-power-voltages

器件型号: ADS131E08

我开发了一款采用 ADS131E8 的电路板。

其输入信号为双极(共模电压= 0)

它似乎运行良好、注意我注意到 AVDD 有错误的电压、being 为+2V;在数据表中、它应该不小于 2.5V。

基准电压选择为内部电压+2.4V、因此输入信号范围应为+2.4V 至–2.4V;AVSS 为–2V。

您可以验证是否是 AVDD、AVSS… 对吗?

 

Schematic.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo Ternavasio:

    ADC 不生成 AVDD 和 AVSS 电源、因此您是否检查了实际生成这些电压的电路、以确保其正常运行? 在采用稳健且稳定的电源的情况下、ADS131E08 将按预期工作。 但是、您的电源可能无法产生足够的电流来为 ADS131E08 供电、因此电源会下降? 也可能在某处连接不良、导致电路板汲取的电流超过预期

    这是发生在你的每一个坏事,还是只是一个? 如果您将 ADS131E08 器件替换为另一个 ADS131E08、问题是否会消失?

    请提供您可能尝试过的任何其他故障排除步骤

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的解释很糟糕。

    电路运行良好。

    电源正确且有足够的功率。

    AVDD=+2V 和 AVSS=–2V

    我还不清楚的是、在该电源下、内部 VREF=2.4V 是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enzo Ternavasio:

    谢谢您的澄清

    是的、如果您的电源电压为+/–2V、则应使用 2.4V 基准。 在这种情况下、输入信号的范围可以是+/-VREF/gain。

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很大的问题

    Enzo