This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:无法在 Avnet-Tria UltraZed-7EV 和 DAC39RF12-EVM 之间保持 JESD 链路

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF12, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618021/dac39rf12evm-unable-to-keep-jesd-link-up-between-an-avnet-tria-ultrazed-7ev-and-dac39rf12-evm

器件型号: DAC39RF12EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84、 DAC39RF12

您好:

我们有一个包含 Avnet-Tria UltraZed-7EV 和 DAC39RF12-EVM 板的开发平台。

TL;DR
 我能够启动链接:我看到 DAC 在接收到一些 K 字符、然后发送 4 个 ILAS 帧、然后发送数据后、将 SYNC 信号置为无效。 但是、经过一段时间(几 ms)后、DAC 会重新将 SYNC 置为有效、然后保持不变。 此时我不确定是配置问题还是硬件问题。

完整工作流程:

首先、我们使用 ADI ADF4371SD2Z EV 合成器板来生成同相:

  • RF16 输出上的 DAC 采样时钟为 10.24GHz、在 50 Ω 时为–9dBm。p -> EVM 用户指南建议使用+6dBm 信号、因此这可能会导致问题。 当前正在尝试找到另一种方法来生成 2 个同相时钟。
  • 根据 EVM 板、RF8 输出上的 640MHz 在 50 Ω 时为+6dBm 的系统时钟 p ->良好。 我正在使用 640MHz、而不是本地 160MHz、因为较高的分频器值会产生高度远端的输出

image.png

这两个输出连接到 DAC EVM 板、与 REF_CLK 和 DAC_CLK SMA 连接器。
然后、使用 TICS Pro、我们按如下方式配置 LMK 芯片:
image.png

image.png

(有时我们将 SYSREF_MUX 设置为脉冲发生器,但稍后对此进行更多介绍)
image.png

(最后的输出被禁用,因此被省略)

我附上了整个寄存器映射的完整副本: LMK04828B_LMK04828.txt Init_Regs 

根据 DAC39RF12-EVM GUI 给出的配置、我们按如下方式配置 DAC:
image.png

我们的设置和 GUI 之间的唯一区别是我们在 FPGA BE 160MHz 上有核心时钟和 SERDES 时钟,而不是 80MHz ,因为我们使用的是 Xilinx JESD204C IP 和 PHY ,它们需要 40x 线路速率/参考时钟,而不是 80x 的 TI IP(线路速率 6.4Gbps 是固定的)。 其余参数完全匹配。 我们使用自定义限制将通道映射更新为 1:1(逻辑==物理)、并进行反转(根据请求提供引脚对引脚连接的完整跟踪)

我附上了用于配置 Init_Regs 的完整寄存器映射:DAC39RF12_DAC.txt  

我们使用与 DAC 相同的 JESD 参数对 JESD204C IP 进行编程(如 GUI 屏幕截图中所示)。


在之前使用 DAC38J84 和 LMK04828B 的 JESD 系统的基础上、我们的序列如下:

  • 对 JESD IP 进行编程
  • 通过 DAC 外部 RST 输入引脚实现硬复位 DAC
  • 对 DAC 进行编程
  • 通过 IP RST 引脚对 Xilinx JESD IP 进行硬复位
  • 软复位 DAC JESD 系统

在 DAC JESD 软复位之前、我们可以看到 ILA 上已准备好所有信号:
image.png

在软复位之后:
image.png

我们可以看到 DAC 将 SYNC 信号置为无效、JESD IP 在短时间内持续发送 K SYNC 字符、然后进入 4 个 ILAS 帧、接着是 DATA。 一切似乎都正常、但在几 ms 后、DAC 会将 SYNC 信号置为无效、JESD IP 会继续发送 K 字符、但 DAC 永远不会恢复。


使用自定义实用程序、我可以检查一些寄存器以获取更多有关状态的信息:

 =========== 检查 JESD 链路状态==========
---FPGA JESD IP 状态---
JESD IP 状态 (0x0060):0x00000002
未实现同步
--DAC JESD 状态---
JESD_STATUS (0x0107):0x1C (0b00011100)
LINK_UP(位 6): 未设置
JSYNC(位 5): 未设置
Cgs(位 4): 设置
FRAME_ALGN(位 3): 置位
ILA_DONE(位 2): 置位

====================================================================
DAC39RF12 状态寄存器 — 详细解码
====================================================================

[0x0430] SYS_ALM(系统警报):0x01 (0b00000001)
 位 7 - JESD_LINK_DOWN: 0 【正常】
 位 6 - JTIMER_EXPIREED: 0 【正常】
 位 5 - JESD_CRC:     0 【确定】
 位 1 - SYSRST:      0 【确定】
 位 0 - SYSREF:      1 [警报:SYSREF 问题!]

[0x0431] ALM_MASK(警报屏蔽):0x00 (0b00000000)

[0x0107] JESD_STATUS(链路状态):0x1C (0b00011100)
 位 6 - LINK_UP:      0 【未设置】
 位 5 - JSYNC:       0 【未设置】
 位 4 - CGS:        1 【良好】
 位 3 - FRAME_ALGN:   1 [GOOD]
 位 2 - ILA_DONE:     1 【良好】

[0x0410] SYNC_STATUS(同步):0x0D (0b00001101)
 位 1 - NCO_SYNC_DET:  0 【未检测到】-->预计、因为我们只是尝试在基带中输出信号、因此现在没有配置或启用 NCO。
 位 0 - SYSREF_DET:   1 【检测到】

[0x00108] ALARM1(通道警报,L=4):0x10 (0b00010000)
 位 0 — 通道 0:       0 【确定】
 位 1 — 通道 1:       0 【确定】
 位 2 — 通道 2:       0 【确定】
 位 3 — 通道 3:       0 【确定】

[0x0109] ALARM2(链接错误):0x14 (0b00010100)
 位 3 - CHKSUM_ERR:   0 [OK]
 位 2 - BAD_SIDUCTION:  1 【错误】
 位 1 - NOT_IN_TABLE:  0 [OK]
 位 0 - unexpected_K:  0 [OK]

[0x010A] ALARM3(系统错误):0x00 (0b00000000)
 位 1 - CODE_SYNC_ERR:  0 [OK]
 位 0 - BUF_OVERFLOW:  0 [OK]
====================================================================


请注意、所有寄存器读取都通过 AXI 外设上的 AXI 完成、或通过 FPGA 上 PS 系统控制的 SPI 完成
 
在我们读取 DAC 的某个地方、即使配置为 SYSREF 的单次触发、也可能会被连续的 sysref pusles 混淆、因此我们尝试在 LMK 上触发脉冲、没有运气。 我们还有另一张票;
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1617929/dac39rf12evm-unable-to-trigger-spi-sysref-pulses-from-lmk04828b-on-the-dac39rf12-evm
 
在这一点上,我们坚持,并希望任何形式的帮助。
 
此致、
 
Juan Escobedo 博士
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:获得了一个能够以 6dBm 输出同相 10.24GHz 和 160MHz 的新合成器。 仍然是相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新#2:我们的电路板上似乎缺少原理图中的电阻器 R34 和 R43。 此外、组件的顺序似乎已交换。 连接器应连接到端接电阻器、然后通过交流耦合电容器、但实际 PCB 似乎发生翻转: