This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:DAC53204 的设计概念确认为 Eload

Guru**** 2955860 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618634/dac53204-design-concept-confirm-for-dac53204-as-eload

器件型号: DAC53204
主题: INA181 中讨论的其他器件

您好:

使用 DAC53204 作为电压输出模式、以生成 E 负载设计概念。

并使用以下 INA181 进行反馈、请确认其是否存在任何问题、因为其增益为=20。

使用它的目的是消除接地影响、并且还可以使用小型采样电阻。

3.JPG

1.JPG2.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、丽萍、

    您预计 VOUT 和 FB 引脚上的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB = 4V、要达到此值 、设置 Vout = 2V 应该就足够了。 由于 MOSET 导通阈值约为 2V、因此有足够的电流流向传感器电阻以生成电压、然后通过增益= 20 的 INA181 以达到 FB。 但由于 FB 与 Vout 不同、我不确定是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在理论上应该起作用、尽管我对稳定性有一些担忧。  通常、这些输出缓冲器具有低带宽、也许您可以在 FB 引脚上和 FET 上的 100 Ω 电阻器之后留出一个电容器空间? 这样、您就可以根据需要选择补偿环路。