This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 ECG BPM 和波形参数不匹配 (P、PR、QRS、QT) 与使用 STM32 的 Fluke 生物医学分析仪的比较

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619212/ads1298-ads1298-ecg-bpm-and-waveform-parameter-mismatch-p-pr-qrs-qt-compared-with-fluke-biomedical-analyzer-using-stm32

器件型号: ADS1298

我将 ADS1298 ECG 前端与 STM32 MCU 一起使用在定制开发的硬件板上。 我正在使用 Fluke 生物医学 ECG 模拟器验证 ECG 信号。

我正在观察一个 心率失配约为 4–20BPM 输出中的总噪声性能。 BPM 是使用我的 ECG 处理算法计算得出的。

此外、其他 ECG 波形参数也显示偏差、包括:

  • P 波持续时间

  • PR 间隔

  • QRS 持续时间

  • Qt 间期

由于这些不匹配、我想了解这是否与 ADS1298 配置或信号处理有关。

系统详细信息:

  • ADC:ADS1298

  • MCU:STM32

  • 应用:ECG 测量

  • 数据速率:1000SPS

  • PGA 增益:12

  • 测试来源:Fluke 生物医学 ECG 模拟器

  • 问题:BPM 和 ECG 参数与参考值的差异 (P、PR、QRS、QT)

问题:

  1. 对于精确的 ECG 测量、是否有任何推荐或标准 ADS1298 配置?

  2. 是否需要特定的寄存器设置、内部滤波器或校准步骤才能实现准确的时序和波形检测?

  3. 采样率、增益、参考配置或导联脱落设置是否会影响 ECG 参数精度?

  4. 使用 ADS1298 进行临床级 ECG 测量时、是否有建议的信号处理或滤波指南?

非常感谢为提高 ECG 测量精度提供的任何指导或建议配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sheik、

    4-20BPM 的不匹配似乎非常显著。 您是否通过测量连续/DRDY 下降沿之间的时间来验证了采样率? 您还能否通过绘制原始数据直观地比较 R-R 间隔?

    此致、

    Ryan