Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
器件型号: ADS1298
我将 ADS1298 ECG 前端与 STM32 MCU 一起使用在定制开发的硬件板上。 我正在使用 Fluke 生物医学 ECG 模拟器验证 ECG 信号。
我正在观察一个 心率失配约为 4–20BPM 输出中的总噪声性能。 BPM 是使用我的 ECG 处理算法计算得出的。
此外、其他 ECG 波形参数也显示偏差、包括:
-
P 波持续时间
-
PR 间隔
-
QRS 持续时间
-
Qt 间期
由于这些不匹配、我想了解这是否与 ADS1298 配置或信号处理有关。
系统详细信息:
-
ADC:ADS1298
-
MCU:STM32
-
应用:ECG 测量
-
数据速率:1000SPS
-
PGA 增益:12
-
测试来源:Fluke 生物医学 ECG 模拟器
-
问题:BPM 和 ECG 参数与参考值的差异 (P、PR、QRS、QT)
问题:
-
对于精确的 ECG 测量、是否有任何推荐或标准 ADS1298 配置?
-
是否需要特定的寄存器设置、内部滤波器或校准步骤才能实现准确的时序和波形检测?
-
采样率、增益、参考配置或导联脱落设置是否会影响 ECG 参数精度?
-
使用 ADS1298 进行临床级 ECG 测量时、是否有建议的信号处理或滤波指南?
非常感谢为提高 ECG 测量精度提供的任何指导或建议配置。