This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:ADS1231 称重秤上电后的第一次转换偏移 (ADS1235 OK)

Guru**** 2892730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232, ADS1231, ADS1235, ADS1261, ADS1231REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607210/ads1231-ads1231-first-conversion-offset-after-power-up-in-weighing-scale-ads1235-ok

器件型号: ADS1231
Thread 中讨论的其他器件: ADS1235、ADS1232

主题:ADS1231:仅在上电后从 0mV 启动时触发一次性失调电压跳变

描述:尊敬的 TI 专家:

我们正在使用 ADS1231 开发高精度工业称重秤(Legal-for-Trade 应用)。 我们观察到初始转换行为存在高度可重复但关键的问题、在相同条件下、ADS1235 上不会出现该问题。

【问题:初始失调电压漂移】我们的测试表明、ADS1231 的内部滤波器初始化行为似乎因上电时的起始输入电压而有所不同。

场景 A(有问题):输入为 0mV 时通电。 0mV 时的初始读数是稳定的。 然而、在第一次转换 (0mV→1mV) 并返回到 0mV 后、基线偏移了 30 多个计数。 所有后续周期(0mVLeft right arrow1mVLeft right arrow1mV……) 完全一致。

场景 B(正常):在输入已达到 1mV 的情况下上电。 当我们启动序列(1mV→0mV→1mV……)时、读数在第一次转换时保持稳定、未观察到失调跳变。

【验证与比较】

比较:我们在同一平台上交换了 ADC 与 ADS1235。 ADS1235 在这两种情况下都表现良好、无论起始电压如何、都没有初始失调电压跳变。


测试条件:外部电源、11 阶跃线性度测试(0mV 至 10mV、1mV/阶跃)。

预热:我们已排除了热漂移;即使在 1 小时预热后、如果尚未触发“第一次转换“、问题仍然存在。

【影响】这种行为会影响我们的加电零校准和线性调整。 它目前阻碍了我们的贸易法律认证进展(OIML /欧洲认证)。

[向 TI 专家提问]

为什么在 1mV 的频率下开始绕过该失调电压跳变? 这是否意味着 ADS1261 的内部滤波器寄存器在上电时不会完全清零?

这是已知行为还是 ADS1261 第一次转换逻辑的限制?

为避免这种情况、建议的初始化序列是什么? 例如:

具体的 PDWN 引脚复位时序?

必须丢弃的初始转换数?

稳定内部 PGA/滤波器是否需要“虚拟“输入转换?

任何见解或建议的权变措施都将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想修改“所有后续周期(0mVLeft right arrow1mVLeft right arrow1mV……)     完全一致。“ 成为 “所有后续周期 (0mV→1mV→0mV...) 完全一致。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

    这里有一种可能的解释、这是由不正确的上电复位引起的。  如果在上电周期之间关断时间少于 60s 而对器件下电上电、则会发生这种情况。

    ADS1232 数据表提供了建议的上电时序、您也可以将其与 ADS1231 配合使用、以避免出现这种可能的问题。  但确实需要主机处理器控制器件的/PDWN 引脚。  请参阅 ADS1232 数据表中的第 7.4.5 节。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:
    关于 ADS1231 实现的更新。

    感谢您发送编修。 我已根据本主题中讨论的解决方案更新了固件。

    目前、我们的信号仿真器 (0~10mV) 用于另一个项目的环境高温/低温测试。 因此、我们无法立即执行实际验证。

    测试周期需要数天。 我  最早可以在星期三(台北当地时间)上验证修复程序。 一旦测试结果可用、我将随时向您发布。

    希望这个问题能够得到解决。  

    BR。
    Jony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

    感谢您的更新。  希望修改后的上电序列有助于解决问题。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith:

    感谢您发送编修。 我们实施了建议的解决方案并完成了验证测试。 但是、这个问题仍未得到解决。

    您能否提供进一步的指导或其他建议来帮助我们解决此问题?

    BR。

    Jony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

    我对此器件进行了一些额外的研究、能够确认没有内部偏移校准寄存器或设置、这意味着对故障上电复位应该没有敏感度、而您的最新测量结果已经确认。  我还在实验室中使用 ADS1231REF 板对此进行了测试、并且在多次上电复位后没有看到明显的变化(在噪声水平范围内)。  当从>1mV 开始然后变为 0mV 时、我也看不到失调电压发生显著变化。

    1. 您正在读取原始 ADC 输出代码,还是您的输出代码是多个读数的平均值?  如果进行均值计算、是否存在未正确初始化均值计算过滤器的固件错误?

    2. 上电后、您是读取第一个转换结果(在 DRDY/DOUT 引脚变为低电平之后)、还是在读取初始转换结果之前完成几个转换结果?

    3. 滤波电容器将具有介电吸收,这可以部分解释您观察到的内容。  为减少这些影响、请确保 ADS1231 CAP 引脚上的所有输入滤波电容器以及 100nF 电容器均为 NP0/C0G 电介质。

    4. 您是否有多块电路板/ADS1231 表现出这种行为、或者这是您进行测量的单块电路板?

    5. 您能否提供设置的示意图、包括产生 0mV 至 10mV 输入信号的测试装置(或型号)?  测试装置是否以适当的共模电压电平生成差分输入电压(如果 AVDD=5V、则为 2.5V;如果 AVDD=3.3V、则为 1.65V)?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith:   
    首先、验证方法不正确。

    这不是在每次复位和上电后重复观察 0mV 的 ADC 输出的情况。
    相反、正确的验证程序如下所示:

    在上电之前、首先将信号仿真器输入设置为 0mV、然后在记录 ADC 转换结果时应用以下输入序列:

    0.0mV→1.0mV→0.0mV→1.0mV

    从测量表中观察到的结果

    仿真器电压

    ADC 转换值 ADC 转换值

    0.0mV

    48093.

     

    1.0mV

     

    103227

    0.0mV

    48056

     

    1.0mV

     

    103227

    0.0mV

    48056

     

    1.0mV

     

    103228

    0.0mV

    48056

     

    1.0mV

     

    103228

    0.0mV

    48052

     

    1.0mV

     

    103226

     

     

     

    差值(差值)

    37

     

    根据数据、第一次 0mV 测量(ADC 输出连续转换,而不仅仅是记录的第一个转换结果)显示了与第 2 次、第 3 次、第 4 次和第 5 次 0mV 测量值相比明显的偏移。
    差异大约是 37 个内部 ADC 代码。

    但是、如果在上电前信号仿真器设置为 1mV、则应用以下序列:
    1.0mV→0.0mV→1.0mV→0.0mV 此现象不会发生。

    ===================================================================================================================================================

    1.) 无论我们是读取原始 ADC 代码(无任何累加,均值计算或滤波)、还是应用多样本均值计算、FIR 或 IIR 软件滤波、结果都保持不变。

    2.) 上电后 、ADC 将持续读取转换数据。 我只在 10 秒后开始了我的实验(我甚至等待了 5 分钟到 1 小时,让它预热,然后再录制)。

    3.) 电路中使用了 X7R 多层陶瓷电容器。

    4.) 这种行为不限于单个板。 我们测试了三种不同的板(不同的型号,均使用 ADS1231)、所有板上都会出现相同现象。

    5.) 使用的信号模拟器是 Vishay BLH 625。 OIML(国际法律计量组织)也使用此模型进行验证。
    在 ADS1231 上观察到这种现象后、我们使用了相同的仿真器来验证其他 ADC (ADS1235 和 CS5530)、并且在这些器件上未观察到此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

    我建议将 C5 更改为 C0G;这可能是问题的一部分。   

    此外、VREFN 应直接连接到 REF-、而不是通过配置中的开关连接、因为在配置中、电桥始终通过 5V 电源偏置。  为了进行快速检查、我只需将 VREFN 短接至地即可查看这是否有作用。

    该开关仅用于在 ADC 处于待机状态时通过将 SCLK 引脚保持为高电平来关断电桥。  在本例中、如果根据数据表中的图 21 使 SCLK 保持高电平、则 REFN 引脚将悬空、这可能是奇怪行为的一部分。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith:

    #组件交换测试我从官方 TI 参考板 (ADS1231REF) 上移除了电容器 C6,并将其安装在 PCB 上的 C5 位置。 然而、这个问题仍未解决、没有显著改善。

     #I 未使用待机模式(使用 25 个 SCLK 脉冲读取数据)、也未使用断电模式(复位和上电后,PDWN 引脚保持低电平 10ms,然后拉至高电平)。

     #电路设计仅根据 ADS1231 规范保留一个开关。 如下面的原理图(以红色突出显示)所示、VREFN 直接连接到接地端以进行测试。

    测试的好消息。

    进行此修改后、精度从 37 提高到 18(请参阅以下数据)。

     

    仿真器电压

    ADC 转换值

    ADC 转换值

    0.0mV

    48074

     

    1.0mV

     

    103231.

    0.0mV

    48056

     

    1.0mV

     

    103229

    0.0mV

    48056

     

    1.0mV

     

    103228

    0.0mV

    48056

     

    1.0mV

     

    103229

    0.0mV

    48055

     

    1.0mV

     

    103227

     

     

     

    差值(差值)

    18

     

     请问在哪里可以修改它以缩小这一差距?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

    我不确定您可以在现有电路板设计中轻松更改哪些内容、但您正在接近器件的本底噪声。  温度每变化 1°C、预计会发生 8 次代码变化。

    我建议在模拟输入和基准输入端为差分滤波器添加电阻器。

    此外、由于您不使用负载开关、因此只需将 SW 引脚保留为“不连接“、类似于下面建议的图。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith  

    我们已经在没有任何滤波器的情况下 按精密源将 0V 直接应用到 ADC  

    但第一个读 数始终高于第二个和后续读数

    你有什么想法吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith

    根据您建议的解决方案、我需要重新生产 PCB 并购买 C0G 电容器。 这需要一些时间。 一旦新的 PCB 原型到达并完成实验、我将主动通知您结果。

    我想说的另一点是关于您提到的温度变化的影响。 然而,我的实验只持续了大约 1 到 2 分钟在室温下(20 摄氏度)。 这是否也会导致我们一直在讨论的问题?

    您提到不使用 SW 引脚;我修改了接线、如下图所示(SW 断开连接)。

    测试结果表明、ADC 转换值的差异​​保持不变(大约 18)、但电流降低了 1mA。

    BR。
    Jony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

    除了将电容器更改为 C0G(特别是 ADC 输入滤波器的电容器和 CAP 引脚)、您可能需要在每个 CAP 引脚到 AVSS 之间添加共模电容器。

    我无法重现您在实验室 ADS1231REF 板上看到的测量偏移。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith:

    我停止了新的 PCB 设计和制造、因为我能够在 TI 的 ADS1231REF 评估板上重现这种现象。

    我使用了 TI 评估板并连接了信号源 (Vishay BLH 625) 以生成 0mV 和 1mV 输出、这些输出应用于评估板 SIG+和 SIG−输入 (J4 和 J5)。

    评估板由 BT1 位置的 9V 方形电池供电、并通过 J1 连接到计算机。

    根据用户指南进行说明
    www.ti.com/.../sbau175a.pdf

    第 5.2.5 节、通过从 PC 发送命令来读取原始数据。

    该实验在室温 (20°C) 下进行、整个测试持续时间约为 10 分钟。

    测试数据说明:
    我在 0mV 和 1mV 的条件下执行了 10 次采样、总共重复此操作 6 个周期。 下表显示了相关数据(十六进制格式)。

    注意:
    在上电复位之前、必须将 SIG+/SIG−信号源设置为 0mV。 仅当实验在上电前施加 0mV 时、才会出现这种现象。

    16 轮转换乘以 10(推测公共板输出应该是 24 位输出、因为公共板显示最后 2 个增量)、如下表所示。

    24 位输出太凌乱、因此我丢弃了 2 位、重新组织了它、然后取了下表中所示的平均值 AVG。

    ​​周期 2_0、3_0、4_0、5_0 和 6_0 中 0mV 的值关闭、但与周期 1_0 相比、最大有 21 个计数的差异。

    还可以看到、​​周期 2_1、3_1、4_1、5_1 和 6_1 中的 1mV 值已接近、但与周期 1_1 相比、最大计数差为 13 个计数。

    如果 OIML 认证单元在验证电子秤时使用 0mV(周期 1_0)进行空载校准、但在验证重量时切换回 0mV(周期 6_0)设置、则会发生错误。

    BR。

    Jony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jony、

    我使用 ADS1231REF 电路板运行了一些其他测试。  我将一个负载单元仿真器设置为 2.5mV、并连接到电桥输入 J5。  我发现使用我现有的仿真器时、0mV 设置的变化过大、因此我将仿真器保留为 2.5mV、并使用 J8 上的分流器直接将 ADC 输入短接。

    安装分流器后、我使用连接到 J2 的外部 6V 电源为参考电路板供电。  与 9V 电池类似、板载稳压器 U1 将 AVDD 电压调节至 5V。  我还连接了一条 USB 电缆以使用 GUI 软件。

    电路板上电后、我等待了大约 2 分钟、以便一切都稳定下来。  然后、我使用均值计算后滤波器 10 开始采集数据、等待大约 200 个样本(20 秒)来建立一个 0mV 的稳定输出代码、然后我移除 J8 上的分流器、等待大约 20 秒、然后在 J8 上重新安装跳线。  如下所示、输出在接近初始零值(–3320 平均代码)时重新稳定大约需要 40 秒。

    然后、我重复了测试、但使用了 100 的均值计算后滤波器来更好地观察稳定时间。  在这种情况下、我从大约–3330 的零代码开始、再次需要大约 40 秒或更长的时间才能稳定回到初始 0mV 值。  我多次重复此下电上电测试、并且我始终看到 0mV 值恢复到初始 0mV 值的 10 个计数范围内。

    平均 10 个读数

    平均 100 个读数

    我可以相当确定这种稳定时间是由于输入滤波电容器 C7 和连接到电容器引脚 C6 的 PGA 输出电容器中的介电吸收造成的。   ADS1231REF 板上的电容器是电介质吸收膜电容器非常低、但仍然需要 60 秒的时间才能完全稳定。  陶瓷 NP0/C0G 需要稍长的时间、X7R 或类似产品的稳定时间可能会长得多。

    在 ADS1231REF 电路板上进行测量之前、将输入电平改回 0mV 后是否等待超过 60 秒?  由于未使用薄膜或 NP0/C0G 电容器、定制电路板可能需要更长的时间。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith:

    是的、我在每次在 0mV 和 1mV 输入之间切换后大约 5 秒开始记录 ADC 值。

    如您所述、即使 C5 和 C6 替换为具有极低介电常数和吸收率的薄膜电容器(与参考板上使用的材料类似)、仍然需要大约 60 秒才能完全稳定。

    是否有其他方法可以缩短等待时间?

    (因为在实际应用中,没有人会故意等待 60 秒,然后再观察该值或使用该值进行重量校正。)

    BR。
    Jony。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jony、

    我会在一周结束前回复您。  我将运行几个额外的测试。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jony、

    我 使用较小电容值的电容器运行了额外的测试、希望这样可以缩短稳定时间。  遗憾的是、稳定时间仍约为 1 分钟、才能稳定到低于 10 个计数 (23nV)、并且噪声增加。

    基于这些测试、我认为在这些极低的水平下、没有办法克服这种限制。  如果需要这种级别的可重复性、我建议客户使用更高灵敏度的称重传感器。  例如、使用灵敏度为 2mV/V 的称重传感器和灵敏度为 100,000 计数的 5V 激励将导致峰峰值噪声要求约为 2*5/1000000=100nVpp。  通过在 10sps 下运行、然后使用 10 的移动平均滤波器进行后处理、ADS1231 可满足这一要求。  100nV 电平等于 43 次代码变化、并且 ADS1231 可以在 2 秒内稳定到这个电平。

    另一种选择是使用低噪声 ADC(例如 ADS1235)、该 ADC 不需要那么多的滤波电容、因此趋稳速度要快得多。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith:
    ADS1235 (USD 4X) 对我们来说很昂贵。
    你能有一个更便宜的吗?

    目前、我们在选择 ADC 时会优先考虑以下标准(在考虑其他因素之前,必须先满足所有这三个条件):

    1.数据速率必须为 15 SP(首选 7~3k SP 可调)。

    2.对于 15SP 和 64 增益、无噪声位必须>= 19 位(或 ENOB >= 21 位)。

    3.每件商品价格不得超过 2.0 美元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith: 

    经过仔细考虑、我们放宽了以下规定:

    目前、我们在选择 ADC 时有以下优先级标准(在考虑其他因素之前,必须满足所有这三个条件):

    1、数据速率:仅需 15±2SPS 和 7±2SPS(如果有 7~3k SPS 的宽范围,可以对其进行调整以获得最佳性能,但这不是强制性要求)。

    在 15±2SPS 且增益为 64 时、无噪声位必须>= 19 位或更多(或 ENOB >= 21 位或更多)。

    3.单件价格:不超过 USD 2.0 ==>更改为不超过 USD 3.0

    您能找到一个新的吗?

    非常感谢您的帮助。
    BR、
    Jony。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jony、

    ADS1235 是满足所有规格要求的正确器件: 15+/–2SPS、高达 3ksps、增益为 64、19 或更多无噪声位。

    ADS1232、增益= 64、在 10sps 时可支持 18 位无噪声和 20.5 位有效分辨率。

    ADS1232、增益= 64、在 80sps 时 (16sps 有效数据速率的平均值为 5)、可支持 17.5b 无噪声和 19.5b 有效分辨率。

    我将关闭这个 e2e 帖子、直接与您联系。

    此致、
    Keith