This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:想确认我对 ADC 转换的理解是否正确。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619723/amc60704-would-like-to-confirm-if-my-understanding-of-adc-conversion-is-correct-or-not

部件号: AMC60704

您好的团队、

我想确认我的理解是否正确。

  • 自动模式

客户每次都在 ADC 的自动模式下读取 ADC 更新的数据值、而不会更改 ADC_TRIG 位。 每次通过读取 VDACx、IDACx 和 ADCx 的数据寄存器来更新 ADC 的数据值。

  • 直接模式

客户在直接模式 ADC 下读取 ADC 的数据值。 读取 VDACx、IDACx 和 ADCx 的数据寄存器后、ADC_TRIG 位从 1 更改为 0。 因此、我的客户需要更改 ADC_TRIG 位 1、以再次读取 VDACx、IDACx 和 ADCx 的数据寄存器。  

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    您是对的。

    当 ADC 处于自动模式时、将 ADC_TRIG 位设置为 1 一次、ADC 将继续自主转换。 数据寄存器将在每次转换时更新。 您无需读取数据寄存器即可触发转换。

    当 ADC 处于直接模式时、将 ADC_TRIG 位设置为 1、ADC 将进行一次转换。 转换完成后、ADC 位会改回 0、而无需用户进行任何输入。 数据寄存器将更新并保持数据、直到您发送执行另一次转换的命令。

    谢谢、
    Erin