This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:适用于机器人手指 EMG 拮抗剂肌肉控制的 AFE

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1618312/ads1292-suitable-afe-for-emg-based-antagonist-muscle-control-of-robotic-fingers

器件型号: ADS1292

我的研究工作专注于开发基于 EMG 的高精度机器人手指控制采集系统。

该系统使用拮抗剂肌肉对来按比例控制由步进电机驱动的机器人手指。 因此、EMG 采集必须足够准确和稳定、以便实现可靠的特征提取(例如,基于 RMS/振幅的控制)和电机的精细位置控制。

我目前正在评估适用于 EMG 贴片的模拟前端 (AFE) 解决方案、非常感谢您提供的技术指导。 该系统的关键要求如下:

  • 高信噪比、适用于精细电机控制

  • 极低 µV 参考噪声(μ V 级信号)

  • 高 CMRR(首选大于 100dB)、以实现强大的 50 Hz 抑制

  • 用于稳定电极 — 皮肤界面的高输入阻抗

  • EMG 带宽支持(约 20–450 Hz)

  • 用于精确开始检测的最小基线漂移

  • 可穿戴设备实现具有低功耗

  • 最好集成高分辨率 ADC(16 位至 24 位)

我一直在考虑使用 ADS129x 系列中的器件;不过、我知道这些器件主要是为 ECG 应用而设计的。 我担心专用于或优化用于 ECG(通常涉及低频分量)的 AFE 是否会针对具有更高带宽和不同光谱特性的 EMG 信号执行最佳性能。

鉴于此、我非常重视您对以下方面的见解:

  1. ADS129x 等面向 ECG 的 AFE 在技术上是否适用于精密 EMG 应用。

  2. 否则、您会建议在比例机器人控制系统中进行高精度表面 EMG 采集使用哪种 AFE 架构或特定 IC。

非常感谢您能提供的任何指导或建议、因为 AFE 的选择对于在此项目中实现稳定且可重复的控制性能至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth、

    ADS129x 产品适用于 EMG 应用、根据您在此处列出的规格、它们可在您的应用中正常工作。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Payton、

    是否有任何合适的评估板可用于在继续开发定制 PCB 之前直接进行 EMG 信号测试和验证?

    此致、
    第  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth、

    “那你打算怎么办?“

    如果您使用信号模拟器、任何 ADS129x EVM 板都应支持测量不同的生物电势信号、如 EMG。 然而、德州仪器 (TI) 的 EVM 不是 为生活 主题而设计的。

    此处提供了有关将 ADS1292ECG-FE 套件用于 EMG的更多详细信息、以及有关 在此处将 ADS12999EEGFE-PDK 用于 EMG 的示例

    此致、

    Payton