This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8671:小型封装

Guru**** 2865050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8671, ADS7056, ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619958/ads8671-small-package

器件型号: ADS8671
主题中讨论的其他器件: ADS7056ADS7883

您好、

是否有任何产品采用比 ADS8671 更小的封装、满足以下规格、且具有与下图类似的转换时序且无延迟?  我正在寻找 LTC2313ITS8-14 的替代产品、并希望产品采用具有类似规格的较小封装。

采样率:1MSP 或更多、SPI、SAR、 较短转换时间

image.png

image.png

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:  

    ADS7056 将是通往 LTC2313-14 的最佳交叉产品。 它具有类似的性能、其尺寸比 LTC2313 器件小 75%左右。 我在下面提供了一个简单的比较。

    -凯尔

    竞争对手还是 TI? ti 竞争对手
    参数 ADS7056 LTC2313-14
    说明 具有 SPI 的 14 位 2.5MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC 采用 TSOT 封装的 14 位 2.5Msps 串行采样 ADC
    分辨率(位) 14 14
    采样速率 (max)(ksps) 2500 2500
    输入通道的数量 1. 1.
    接口类型 SPI SPI
    都有效 SAR SAR
    输入类型 单端 单端
    多通道配置 0 不适用
    额定值 目录 目录
    基准模式 SUPPLY 外部/内部
    功能 小尺寸 ADC 基准
    工作温度范围(°C) –40°C 至 125°C –40 ~ 125
    价格|数量(美元) 3.3 9.63
    TI 功能安全类别   不适用
    封装类型 X2QFN 8 引线 SOT-23
    引脚数 8. 0
    封装面积 (mm^2) 2.3. 8.1.
    封装尺寸(长 x 宽)(mm) 1.5 x 1.5 不适用
    功耗(典型值)(mW) 3.5 18.0
    SNR (dB) 74.9. 77.5.
    链路状态 编程 编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle San:

    感谢您的支持。

    有些客户使用间歇性操作(样本 A 和 A+1 不会连续采样)。 在此操作中、采样 A+1 后的数据输出应为 A+1。 我认为 ADS7056 无法执行该操作。 这实际上是可能的吗?

    LTC2313-14 可以执行此操作、此操作在客户设计中非常重要。

    此外、您是否有符合上述要求并支持 AVDD 和 DVDD=5V 的产品?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:  

    在此情况下、ADS8671 或 ADS7883(12 位、3MSPS、小型 6 引脚 SOT23 封装)是理想选择。  

    -凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle San:

    了解到当需要 14 位时、没有比 ADS8671 更小的产品、我是否正确?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishe-San:  

    正确、超小型器件是 ADS7056、但如前所述、该器件无法正常工作。

    -凯尔