This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63001:DAC63001 的正弦波最大频率是~10kHz 吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1620331/dac63001-is-10khz-the-maximum-frequency-of-sine-wave-from-dac63001

器件型号: DAC63001

尊敬的 PDAC 产品线

一个问题需要双重保密。 DAC63001 的最大正弦波频率是否为~10kHz? 根据数据表、DAC63001 的正弦波频率为  

f=1/(24*压摆率)=1/(24*4us)=~10kHz。

我是对的吗?

如果我想实现 100KHz 的最大正弦波、PDAC 产品线将无法满足我的要求。  对吗?  

 谢谢。

此致、

Bill

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    10kHz 是 DAC63001、用于无处理器正弦波生成。

    您也可以使用板载微控制器或处理器上的来手动对正弦波进行编程。 大约、该器件的更新速率为 500kHz、因此使用 24 点正弦波时、可以输出 20kHz 的频率。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin

    明白。 感谢您的大力支持!

    此致、

    Bill