Other Parts Discussed in Thread: DAC63001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DAC63001
尊敬的 PDAC 产品线
一个问题需要双重保密。 DAC63001 的最大正弦波频率是否为~10kHz? 根据数据表、DAC63001 的正弦波频率为
f=1/(24*压摆率)=1/(24*4us)=~10kHz。
我是对的吗?
如果我想实现 100KHz 的最大正弦波、PDAC 产品线将无法满足我的要求。 对吗?
谢谢。
此致、
Bill