This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:最佳参数选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616822/afe4404evm-optimum-parameter-selection

器件型号: AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404

您好、  

我们计划将 AfE4404 用于我们的新产品。 我们将使用绿色 LED 进行 PPG 信号采集。 其目的是获得干净的 Pulsatile 信号。 我想知道如何找到最佳 LED 电流/TIA 增益和 offDAC 参数、从主题角度、在不同的环境光以及不同的肤色或皮肤特征下、我们仍然可以获得最佳的 PPG 信号? 我计算了许多不同组合的 SNR、灌注指数和动态范围利用率。 现在,我如何决定哪种组合在所有的 difernt 情况下最有效?  

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahileh

    最佳 LED 电流/TIA 增益/偏移 DAC 参数将取决于您使用的特定 LED/PD、以及系统的确切应用。  一般而言、我们建议尝试尽可能提高 LED/PD 产生的总信号、而不使信号链饱和。 由于 TIA 的满量程范围为 1V、请确保您选择的任何电流/增益/DAC 设置都不会超过该 1V 阈值。 除了该建议之外、您还将 使用您自己的测试来确切了解哪些设置在不同的环境中能够达到最佳效果。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:  

    非常感谢您的快速答复。 我正在使用绿色 LED 记录来自 Toe 的数据。 根据您的建议、我找到了一种组合、可以让我获得低于 1V 的信号、并具有良好的 SNR 范围。  我使用 AFE4404EVM 板、根据我从自己的 Toe 记录的数据调整参数并获得良好的结果。 现在、我如何确保这将为新员工工作? 在新患者的记录开始时、我是否需要进行任何自动增益更改或校准例行程序?  

    一般来说、您能告诉我校准例行程序的目的是什么? 应该多久做一次?

    提前感谢大家  

    拉赫勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahileh:

    虽然 TI 建议在信号条件发生变化时使用校准例程、但我们不提供算法。  您将需要根据系统要求决定如何校准器件。

    通常、TI 建议在信号条件发生变化时使用校准环路 、以便解决偏移/幅度/等方面的差异 来自一个新主题。 调整 LED 电流/增益/偏移/带宽将帮助您更好地为新人利用该动态范围。 但是、您选择执行该校准的确切方式取决于您。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:  

    非常感谢您的答复。 我在这里找到了关于校准 的信息:AFE4404:如何编写 AFE 4404 失调电压校准例程 — 传感器论坛-传感器 — TI E2E 支持论坛。  

    我在这篇文章中找不到上述文档。  您能解释一下此校准例行程序的作用吗? 是否可以共享此文档?

    此致

    拉赫勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahileh、

    AFE4404 校准概念可视化图可从 AFE4404EVM 板的资源中找到。

    进入页面后、下载下面圈出的固件源、然后运行安装程序。

    运行安装程序后、您可以在 Calibration_Conceptual  前一篇文章中提到的 C:\AFE4404EVMFWSRC-v1.4\AFE4404EVM_FW_SRC-1.4_RELEASE\Documents\AFE4404_AFWSRC-Visualization.pdf 文件位置找到校准可视化图。

    此致、

    Payton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Payton:  

    非常感谢您的指导。 找到了文档。 现在是否可以在  最终产品的每次记录(条件发生变化时)开始时使用此校准例程(本文档中提到)? 在 AFE4404 EVM GUI 软件中 的“ADC Capture“(ADC 捕获和分析)选项卡中、有“ Enable Calibration routy?“(启用校准例程?) “。 这是否连接到上述文档?  

    此致

    拉赫勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahileh:

    是的、当条件发生变化时、您可以在每次记录开始时使用校准例程。 在 GUI 中启用校准例程也将执行此校准。

    此致、

    Payton