This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7728:足够的电源旁路

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7728, DAC8728, DAC8228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622844/dac7728-ample-supply-bypassing

部件号: DAC7728
Thread 中讨论的其他器件: DAC8728、 DAC8228

关于 TI DAC7728SPAG、数据表状态:

DAC7728 必须在每个电源上具有 1uF 至 10uF 的充足电源旁路电容、与 0.1uF 并联、尽可能靠近封装;理想情况下、紧邻器件。 1uF 至 10uF 电容器必须是钽磁珠类型。
是否可以在 AVDD 和 AVSS (AVDD:+12V、AVSS:–12V) 之间并联 GRM155R71H104KE14 和 GRM21BR6YA106KE43?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    我不知道为什么数据表中为 DAC7728 推荐了钽电容器。 但通常陶瓷电容器应该非常适合这种应用。

    我 检查了 DAC8728 的评估模块、该评估模块是 12 位 DAC7728 的 16 位版本(还有一个称为 DAC8228 的 14 位版本)。 您可以在此处找到用户指南: www.ti.com/.../SBAU161。 这是 EVM 的旁路电容设置:

    如果您查看电容器 C27 至 C34、这些都是陶瓷电容器。

    我要注意的是、它们都是 50V 电容器。 我认为您建议使用 35V 电容器、但我会使用 50V 或更好的额定电压。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 这是有帮助的。
    由于电路板上的空间限制、电容器芯片尺寸为 2012。 GRM21BR6YA106KE43 (35V 10uF X5R) 是合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 这是有帮助的。
    由于电路板上的空间限制、电容器芯片尺寸为 2012。 GRM21BR6YA106KE43 (35V 10uF X5R) 是合适的器件。