This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE882H1:了解 HART 物理层标准

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622955/afe882h1-understanding-of-standard-for-hart-physical-layer

器件型号: AFE882H1

您好、

这意味着、  

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、


    此测试规范于 2024 年 2 月发布、我没有机会使用此较新版本进行任何处理(也没有机会查看)。 测试规范中可能有更多的描述性信息、但您可能需要咨询 FieldComm 以获得具体指导。

    无论如何、我认为该描述显示了信号 1 和 0 之间的振幅最大差异、以及整个 HART 传输中振幅的最大差异。 在实践中、除非存在一些不平衡滤波、其中 1200Hz 和 2200Hz 输出信号的幅度相差很大、否则传输不应出现这种问题。

    对于 AFE882H1、从 MOD_OUT 引脚发出的 1 和 0 振幅应完全相同。 从 MOD_OUT 到 HART 信号耦合点的较小电容将影响振幅、具体取决于在该节点上看到的阻抗。


    Joseph Wu