This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908S125:ADC3908S

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622927/adc3908s125-adc3908s

部件号: ADC3908S125

尊敬的先生 :  

1.在下一次数据转换之前、ADC3908S 的输出 (D0~D7) 将保持当前数据、还是一段时间后电压变得不稳定(例如,在转换完成后 2ns、输出将变为 0)
2.在单端直流配置中、实际电路“PBxB_OUT_P"与“与 ADC3908S 耦合。 连接后、共模电压将会产生影响、如下图所示;

 

sch.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    我将将一个 1k Ω 电阻器与模拟输入引脚 INAM 的 VCM 引脚串联。

    由于数字输出为 CMOS、因此还需要在每个输出引脚上放置一个 100 Ω 串联电阻器。  

    此致、

    Rob