This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:如何使用 ADC36xxxEVM GUI 逐个编写低级寄存器 ADC 模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622603/adc3664-how-to-write-low-level-registers-adc-mode-one-by-one-with-adc36xxxevm-gui

器件型号: ADC3664

您好:

我尝试使用评估板 ADC3664EVM、   

因此、要使用命令或配置文件对 ADC 模式进行编程、

如您在 SPI 事务图中所见、我的设置、但是如何写入这些低级寄存器?  

此致

2.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard:

    在此版本的 GUI 中、不能进行低级写入单个 SPI 寄存器写入。

    只需将这些事务剪切并粘贴到一个 txt 文件中、然后通过 GUI 加载您创建的文本文件。

    此致、

    Rob