This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3908S025:关于 ADC3908S、单端输入应该引入共模电压、对吗? 是否有办法降低共模干扰?

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622345/adc3908s025-regarding-adc3908s-the-single-ended-input-should-introduce-common-mode-voltage-right-is-there-any-way-to-reduce-the-common-mode-interference

部件号: ADC3908S025

关于 ADC3908S、单端输入应引入共模电压、对吗? 是否有办法降低共模干扰? 下面是客户的设计图纸。  

使用的输入为单端输入。 网络“PDxB OUT_P“是通过电阻器对 PD 采样获得的电压信号。

 

1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao:

    不确定问题是什么? 从 ADC 收集的数据是否损坏? 是否已损坏? 如果是、请发送一些捕获的数据、以便我们看到问题。

    VCM 引脚和 INAM 引脚之间也应连接一个 1k Ω、而不是如图所示的直接连接。

    此致、

    Rob