This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70508:器件 ID 寄存器中的第 15 位

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1619763/dac70508-bit-15-in-device-id-register

器件型号: DAC70508

尊敬的先生:

 我们的客户报告说、他们得到的 DAC70508 带有两个器件 ID:  

通过 ID:0x1816  

失败 ID  :0x8816

 我们看到器件 ID 寄存器中的位 15 保留为 0。 您知道 DAC70508 为什么具有不同的器件 ID 吗? 谢谢。

image.png

 

此致、

Gary Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    该位为 1 可能表示此器件未修整、或者可能是 SPI 回读问题。 您能否让客户测试器件的基准电压? 我想知道它的测量值是 2.5V 还是其他电压。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gary、可以通过电子邮件向我发送客户信息吗? 尝试确认他们是否也与 TI 现场团队联系。  frost@ti.com

    谢谢、

    Paul