This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:远程温度传感器晶体管的降额

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624072/amc7908-derating-for-remote-temperature-sensor-transistor

器件型号: AMC7908

我想询问 AMC7904RGER、因为下拉列表中没有该特定的 P/N。 我正在进行 MTBF、无法通过连接到 IC D+和 D-引脚的晶体管找到最大电流 Ic。 PLS 提供 VBE 或 Ib、即在检测温度期间流经晶体管的最大集电极电流、以便我可以找到 CSR。  
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shwetha、

    对于远程温度检测晶体管、请遵循以下条件:

    1.在最高检测温度下、6 μA 处的基极 — 发射极电压大于 0.25V。
    2.在最低检测温度下, 120 μA 处的基极 — 发射极电压低于 0.95V。
    3.基极电阻小于 100Ω。
    4、对 VBE 特性的严格控制,由 hFE 中的小变体(即 50 到 150 )表示。

    谢谢、
    Erin