This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8355:–40 度温度分析

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621183/ads8355--40deg-temperature-analysis

器件型号: ADS8355

尊敬的 TI 团队:
 
运算‑放大器的模拟输出被馈送到 ADS8355 ADC。 在–40°C 下、我观察到 运算放大器‑和 ADC 输出之间存在约 10mV 的差异。 我想了解在其温度范围的极端下运行 ADC 是否会导致该问题。 此外、将 ADC 输出发送到控制器、然后控制器形成一个 CAN 帧并通过 TCAN1044 收发器进行传输。 在最低额定温度下运行这两个 TI 组件是否也会导致观察到的差异?
 
谢谢。此致
Ayyappan A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ayyappan、  

     

    您是否能够在您的系统中共享 ADS8355 的原理图?   

    ADS8355 是否配置了内部基准或是否具有外部基准? 如果是外部基准源、那么外部基准源是什么?  

    是否可以在 25°C 温度下以及在–40°C 下测量 REFIO 上的电压?

     

    您是否还能够共享 DVDD 设置电压、控制器设置电压、其 DVDD/L VOH 和 VIH/L 限制? 如果可能、他们之间的数字通信的屏幕截图?  

     

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我‑了一个原理图屏幕截图、其中显示了 OP 放大器级、ADC (ADS8355) 接口和控制器的通信线路。
    在我们的设计中、ADS8355 配置为使用 外部 5V 基准 它源自开关稳压器。  电路中的所有有源元件共享这个相同的 5V 电压轨。

    我还附上了 控制器的 VIH/VIL 和 VOH VOL 规格 供您参考。
    在原理图中、运算‑放大器的输出路由到 ADC 输入 33E 、并且每个正弦和余弦通道都包含  1nF 电容器 产生基准噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ayyappan、  

    感谢您分享所有原理图和数字电源信息。  

    对于用于 5V 电源的开关稳压器的精度和噪声、您是否有任何规格?  

    TLV 偏移的 P2V5 是否也源自相同的 P5V?  

    由于 ADC 性能在很大程度上取决于基准、因此并不总是建议直接与电源共享。 理想情况 下、我们建议添加一个驱动器以实现理想性能、如果可能、添加一个 RC、或者至少以某种方式断开与电源噪声或开关的连接、最好是使用一个电感器。  我们还看到、该器件具有 5V 基准电压、这也是另一个优势。  

    在没有电感器和内部基准的情况下、是否可以在–40C 下执行测试、以看看大失调电压是否得到改善?  

    同时感谢您分享控制器的 VxH/L、它看起来也很棒。 我只是想确认一下。

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yolanda

    我们使用 MAX17502 开关稳压器将 28V 降至 5V 、运算放大器基准由 REF3425 (REF3425TIDBVR) 生成。

    您是否建议使用隔离电感器并启用 ADC 的内部基准来测试设计? 此外、是否可以将 ADC 配置为使用内部 5V 基准? 因为运算放大器的模拟输出电压从 0.5V 到 4.5V 不等。

    此致

    Ayyappan A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ayyappan、  

    作为一种调试形式、用于查看误差是否是由 5V 电源引起的、我想知道您是否能够在没有电感器 (L1) 和内部基准的情况下测试失调电压。  

    ADS8355 具有“2xVref"范围“范围、通过设置 RANGE_SEL = 1、应使输入范围可以为 0V 至 5V。 这是可能的吗?  

    或者、使用 REF3425 和 2xVref 范围而不是 5V 电压也将有所帮助

    您能否确认 L1 是电感器还是铁氧体磁珠?  

    理想情况下、每个 REFIO 都应具有自己的基准路径(带缓冲器)、但至少具有铁氧体磁珠有助于改善一个位。  

    此致、  

    Yolanda