This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:ADC3683 LVDS 输出电压

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623595/adc3683-adc3683-lvds-output-voltage

器件型号: ADC3683

尊敬的 TI 团队:

我对 ADC3683 的 LVDS 输出电压规格有疑问。 数据表指定了 500mV 至 850mV 的 VOD 范围。 现在、由于 LVDS 的标准差分振幅为 350mV、这对我来说看起来是有问题的。 这些值是否正确? 在这种情况下如何定义值? 数据表中缺少的定义。

此外、在评估模块中、您可以直接连接具有 VIDIFF 100mV 至 600mV LVDS 输入规格的 Artix-7 FPGA。 这是否超出了允许的输入范围?我是否遗漏了内容?

谢谢、
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是有效的、没有违反规范的情况。

    您可以看到电压输出范围和电压输入范围彼此以内、我们不会超过 FPGA 输入引脚的绝对最大值。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    感谢您的快速响应! “彼此之间“到底是什么意思?   重叠吗? 实际上、绝对最大值不会超过、但是如果我正确读取这个值、V_IDIFF 可能会超出很多位。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我理解、但反过来看、600mV 下降 (FPGA) 与 ADC 的相差 500mV 到 700mV 以内。

    您还可以通过 寄存器 0x1A 将 ADC 置于半摆幅。 那么 LVDS 在 250mVpp 到 425mVpp 之间摆动。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    感谢您的输入并指出了半摆动模式! 我以前没听说过。  
    这回答了我的问题!

    此致、
    Mike