This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:原理图审阅请求。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1621421/ads7128-schematic-review-request

部件号: ADS7128
主题中讨论的其他器件: CD74HC4067

TI 团队大家好、

我正在将 CD74HC4067 与 ADS7128 一起使用、通过将信号多路复用到一个 ADC 通道来测量多个模拟电压。

我随附了原理图、感谢您帮助检查此电路配置是否适用于模拟电压测量。

 

image.png

 

将 MUX 输出直接连接到 ADC 输入时、是否有任何建议的设计注意事项(例如添加 RC 滤波器,缓冲放大器或源阻抗限制)?

感谢您的支持。

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CD74HC4067

    TI 团队大家好、

    我正在将 CD74HC4067 与 ADS7128 一起使用、通过将信号多路复用到一个 ADC 通道来测量多个模拟电压。

    我随附了原理图、感谢您帮助检查此电路配置是否适用于模拟电压测量。

     

    image.png

     

     

    将 MUX 输出直接连接到 ADC 输入时、是否有任何建议的设计注意事项(例如添加 RC 滤波器,缓冲放大器或源阻抗限制)?

    感谢您的支持。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我看不到输入或选择引脚的任何特定电压、但只要它们处于数据表规格范围内、我就看不到多路复用器端有任何问题 如果这是频率更高的应用、我建议将未使用的引脚 (Y15) 端接至地端(通常通过一个 50 欧姆电阻器,但取决于系统的端接)。

    我将重新分配给 ADC 团队、以便对原理图的 ADC 部分进行评论。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已经将多路复用器和 ADC 线程合并了在一起。

    通常建议每个多路复用器输入有自己的 RC 滤波器。 这是 为了帮助保持输入电压稳定、因为当多路复用器切换时、ADC 输入会出现较大的瞬态。  为每个多路复用器输入使用一个滤波器有助于为 ADC 采样电容器快速提供电荷、并减少发生建立误差。

    我能否询问采样率要求、以及向 ADC 提供哪种输入? 这有助于确定足够的 RC 值。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的快速响应。

    关于规范、多路复用器将每 4us 切换一次、MCU 将以 8kHz 的频率轮询 ADC。 输入信号 是随机电压电平。

    我们期待您根据这些参数提供适当的 RC 值建议。 谢谢!

    此致、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对不起,因为我上周生病了反应迟来。

    100 Ω 和 100nF 的值是一个很好的开始。 在给定 3.3V 阶跃输入的情况下、这会在不到 20us 内稳定到 12 位精度。 假设 ADC 采样之间有 125us、这就足够了。

    此致、
    Joel