This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:软件无响应

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623058/ads1299eegfe-pdk-software-unresponsive

部件号: ADS1299EEGFE-PDK
主题: ADS1299 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我代表客户发帖。

在过去的 2 小时里、我们的 EVM 在 Windows 10 上一直没有响应、我们无法继续进行评估。 请查找附件中的屏幕截图、以供参考、其中说明了系统的当前状态。
 
情况概要:
 
-设备:ADS1299 EVM 开发套件
操作系统: Windows 10
-问题: EVM 没有响应大约 2 小时
-附件:显示无响应状态的屏幕截图
 
我们还想强调的是、这是我们的第一个套件、因此我们不确定这是配置问题、驱动程序/软件问题还是硬件故障。
 
非常希望提供有关标准故障排除步骤的任何指导。
 
此外、我们想询问 TI 目前是否提供与 Windows 11 完全兼容的任何较新 EVM 套件或 ADS1299 EVM 的更新版本。
 
在我们计划扩展评估设置时、确保操作系统与当前和未来系统的兼容性是我们的重要考虑因素。
 
谢谢。此致、
Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    请让客户检查设备管理器中如何枚举该 EVM。 他们可能需要手动更新设备驱动程序。  

    自 EVM SW 初始发行版以来、我们尚未更新;但是、许多客户和我能够在 Windows 10 和 Windows 11 上顺利使用 GUI。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan

    非常感谢您的留言。  

    请查找我们执行的调试过程的详细信息、但仍有问题尚未解决。  

    1.⁠⁠卸载并重新安装所有的驱动程序和套件安装软件 — 仍然观察 GUI 挂起并变得无响应,显示“e"在“在其 7 段显示屏上。 但是、win10 设备管理器可以将其正确枚举为 NI VISA MMB0 设备
    2.⁠⁠仅将载板与 PC 连接(移除了 ADS1299 堆叠板)观察到相同的 GUI 行为
    3.⁠⁠如果只有 GUI 运行,则没有挂起,这意味着套件与 PC 之间的交互存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、后续窗口也希望提供这些附加屏幕截图。我们在没有硬件的情况下试过、然后 GUI 会显示两个弹出窗口(附加的屏幕截图)、显示固件加载问题警告、然后不久便会关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我们输入这些值、GUI 寄存器映射的条件也不会更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们也在观察到这一点 U21 部件 正在变热。 任何建议。 这是否与 GUI 界面有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jallapally 博士,

    什么是为 MMB0 供电? 您是否已连接符合《用户指南》第 9.4 节要求的直流壁式适配器? 典型的壁式电源规格为 6V 且至少具有 500mA 输出。

    在不将 EVM 子板连接到 MMB0 的情况下、您能否测试以下各项?

    1. 确认 MMB0 上的 J12 已安装。 探测任一侧并确认您在 U5 的输出端测量的是 5V 电压
    2. 检查 U16 输出 (C40 处为 1.6V、C41 处为 3.3V) 并告知我们结果。

    然后、断开电源、根据第 2.5 节、在默认跳线配置中将两个电路板与 EVM 一起插回。 然后、为 MMB0 重新加电并测量以下各项:

    1. AVDD
    2. AVSS 中
    3. DVDD

    最后、请分享 EVM 套件的高分辨率照片、其中显示了它们的方向和跳线设置。

    此致、

    Ryan