Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J60, DAC37J84
部件号: ADS54J60
主题中讨论的其他器件: LMK04828、 DAC37J84
您好、
在我的工程中、我将 ADS54J60 和 DAC37J84 与 Xilinx Project 11EG FPGA 搭配使用。 在本例中、我将使用相同的 GTH 双四通道组 (225 和 226)、其中 QPLL0 用于 TX 通道 (DAC)、QPLL1 用于 RX 通道 (ADS)、在同一 GTH 组中总共有 8 个传输通道和 8 个接收通道。 我将 DAC 的 LMFS 配置为 8411、ADS 的 LMFS 配置为 8224。 我想为 DAC 和 ADS 配置不同的采样率。 我将对 LMK04828 使用一个通道来为 DAC 生成基准时钟和 Sysref 时钟、并对 ADS 使用另一个通道。 LMK04828 上还有一个通道用于为 DAC 的逻辑内核生成时钟、另一个通道用于 ADS 的逻辑内核。
可以对 DAC 和 ADS 使用其他 LMFS=4421、例如:对于 DAC、LMFS=4211 或 LMFS=4244。
我的问题是:
- 我能否在 TI204C 上用不同的 LMFS 为 ADC 和 ADS 配置 JESD 参数、而不会出现加密包络错误?
- 我是否可以为 Tx 和 Rx 配置具有不同 QPLL 和采样率的 GTH 收发器 IP?
- 是否可以对 ADC 和 ADS 使用相同的 GTH Quad Bank? 我是否需要专门配置用于 DAC 的 GTH 四组(例如 Banb 225 adn 226)和用于 ADS 的其他 GTH 四组(例如 227 和 228)。
- 此项目的 TI204C 版本 V1.12 有哪些限制?
- 什么情况下可以生成加密的包络错误?
此致、
Erivelton Castro