This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:TI204C-IP V1.12:使用相同的四通道 GTH 8b10b Xcvr 对 ADS54J60 和 DAC37J84 应用配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADS54J60, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623860/ads54j60-ti204c-ip-v1-12-applying-configuration-both-ads54j60-and-dac37j84-using-same-quad-gth-8b10b-xcvr

部件号: ADS54J60
主题中讨论的其他器件: LMK04828DAC37J84

您好、

在我的工程中、我将 ADS54J60 和 DAC37J84 与 Xilinx Project 11EG FPGA 搭配使用。 在本例中、我将使用相同的 GTH 双四通道组 (225 和 226)、其中 QPLL0 用于 TX 通道 (DAC)、QPLL1 用于 RX 通道 (ADS)、在同一 GTH 组中总共有 8 个传输通道和 8 个接收通道。 我将 DAC 的 LMFS 配置为 8411、ADS 的 LMFS 配置为 8224。 我想为 DAC 和 ADS 配置不同的采样率。 我将对 LMK04828 使用一个通道来为 DAC 生成基准时钟和 Sysref 时钟、并对 ADS 使用另一个通道。 LMK04828 上还有一个通道用于为 DAC 的逻辑内核生成时钟、另一个通道用于 ADS 的逻辑内核。

可以​​对 DAC 和 ADS 使用其他 LMFS=4421、例如:对于 DAC、LMFS=4211 或 LMFS=4244。

我的问题是:  

  1. 我能否在 TI204C 上用不同的 LMFS 为 ADC 和 ADS 配置 JESD 参数、而不会出现加密包络错误?
  2. 我是否可以为 Tx 和 Rx 配置具有不同 QPLL 和采样率的 GTH 收发器 IP?
  3. 是否可以对 ADC 和 ADS 使用相同的 GTH Quad Bank? 我是否需要专门配置用于 DAC 的 GTH 四组(例如 Banb 225 adn 226)和用于 ADS 的其他 GTH 四组(例如 227 和 228)。
  4. 此项目的 TI204C 版本 V1.12 有哪些限制?
  5. 什么情况下可以生成加密的包络错误?

此致、

Erivelton Castro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erivelton:

    您所有问题(关于其他 LMFS 值的最后一个问题除外)的答案都是肯定的。 在 TI204c JESD IP 中、ADC 和 DAC 链路路径完全独立。 请确保编辑收发器包装程序以正确连接参考时钟、PLL、PLL 锁定信号等

    我们建议为单独的 LMFS 值创建单独的 JESD IP。 可以只创建一个 8 通道并将其用于多个 LMFS(其中 L=8 或 L=4)、但这是我们尚未回归/验证的结果。 如果采用此方法、则需要使用 LANE_ENABLE 信号来确保禁用未使用的通道。

    此致、
    阿米特