This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9327EVM:不正常的捕获数据 17 位

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9327EVM, ADS9327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1625399/ads9327evm-unnormal-capture-data-17bit

部件号: ADS9327EVM
主题: ADS9327 中讨论的其他器件

您好、TI 人

 

客户用最新版本的 GUI 测试 ADS9327EVM。

我们发现 GUI 采集的数据是 17 位。 我认为 ADS9327 是 16 位吗?

您能帮助我看看为什么会有不同的结果。

非常感谢。 screenshort 如下所示:

2.jpeg3.jpeg

1.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    只是为了确保我明白,所采取的唯一步骤是  

    1. 初始化 GUI
    2. 点击“Board Startup“
    3. 点击“Initialize Device“
    4. 转至“Device Capture“选项卡
    5. 点击“Start Capture“

    对吧? 或者在两者之间还采取了其他步骤吗? ADC 的配置是否有任何不同?  

    通道 1 上的输入信号幅度和频率是多少?  

    您能否分享 EVM 硬件配置的图像?  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yolanda

    感谢你的帮助。

    是、客户按照此步骤设置 EVM。

    该误差将由 SELECT ADS9327 器件报告,我们设置了 4.2V 满量程输入的幅值,频率应为 2kHz。

    但它可以通过忽略数据来正常读取数据。  

    请检查硬件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    对于错误编程、断开控制器板与 USB 的连接大约一分钟、然后重试通常会解决该问题。  

    第二个调试步骤是正常初始化器件、然后第二次初始化器件、但将 J15[7:8]短接 (CS 和 SMPL_CLK) 到、并在数据日志中查看是否通过了自动校准。  

    在硬件设置中、如果输入信号是单端信号、则不按原样保留 J14 和 J15、但如果是差分信号、请将其移除。  

    这看起来也是 EVM 的早期版本之一、应该可以正常工作、这不是问题、但我确实想确认 ADS9327 器件的版本。 当前设备是最初放置的设备还是替换为另一个较新的设备?   

    在 J12 上没有跳线的情况下尝试进行试验是我建议进行的另一项测试。  

    此致、  

    Yolanda