This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7821:DAC7821 增大补偿电容器的值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7821, OPA2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1624754/dac7821-dac7821-increasing-value-of-the-compensation-capacitor

器件型号: DAC7821
主题中讨论的其他器件: OPA2992

您好:

我的设计中有一个 DAC7821、后跟 OPA2992、且使用 DAC7821 数据表图 29 所示的双极输出电路。   由于硬件的限制、我们基本上在大约 500kHz 的频率下使用每周期 10 点生成正弦波、因此在使用 1pF 补偿电容器时会看到显著的量化误差。   通过将补偿电容器 C1(在图 29 中)更改为 27pf、输出波形更加平滑。 C2 还用于提供额外的滤波。

根据数据表建议使用 1pF 电容器、是否可以在此处使用 27pf 电容器?  如果可以接受、这里是否可以使用更大的电容器来对波形进行额外的平滑处理?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B C、

    答案很简单:是的、您可以使用更大的电容器、但我想先试一下。 电容器当然是为了提高稳定性。 但 OPA2992 本身具有非常低的容性负载驱动能力、因此无论该电容如何、您可能会有困难地使其保持稳定。 您是否尝试过为该应用选择了不同的运算放大器? 通常、我期望 5pF 范围的反馈电容就足够了。

    我曾通过 E2E 检查过、有人询问过该电容以确保稳定性。 本应用手册参考了运算放大器稳定性、其中特别讨论了引线补偿(从第 18 页开始)、介绍了该电容的计算。 您可以在 Eugenio 的第二个答复中找到讨论内容:

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/271379/dac7821-positive-voltage-supply 

    以及此处的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa020

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B C、

    以下简短的应用手册还对电容进行了另一个讨论。 在该描述中、它直接适用于乘法 DAC。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt300

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph。  我注意到在这个乘法 DAC 应用手册中、极点 f2 有两种不同的计算方法。  文本有一个版本、图形具有不同的方程。   哪个公式是正确的?

    此外、对于 DAC7821、Rd 是否会为 10K?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B C、

    我认为这两个应用手册都有公式问题、但它们是相似的。 2π 个应用手册遗漏了 Δ V 术语、而忽略了运算放大器输入电容、第二个应用手册遗漏了反馈电阻。 最后、只要 CF >> Cin、计算结果就应该相对相似。  但是、在您的情况下、CF 太小、您可能无法忽略它。

    无论如何 RD 的标称值均为 10kΩ。

    Joseph Wu