This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:打开 ADC36xxEVM GUI 时出现错误 0

Guru**** 2925000 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1623655/adc3664evm-error-0-when-opening-adc36xxevm-gui

器件型号: ADC3664EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

您好:

我当时遵循了 EVM 用户指南、当我进入第 10 步(打开 ADC36xxEVM GUI)时、 等待几秒钟、以便 GUI 连接到 TSWDC155EVM FPGA 采集板)我遇到一个错误、该错误显示“发生错误:0“

 gui_error_0.jpg

点击更多详细信息会显示:

回溯(最近一次呼叫):

文件“main.py",“,第、第 379 行、正在运行

文件“adc36xxevm\ADC36xxEVM_lvs.py",“,第、第 157 行、位于 setup_handle 中

文件“adc36xxevm\adc36xxapi_LVDS\adc36xxapi_LVDS.py",“,第、第 50 行、位于__init__中

键错误:0

我想知道是否有办法解决这个问题?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RC、

    您遇到的错误表示 PC 可以连接到 EVM、但无法与 ADC 通信。 请确保为 EVM 提供 12V 电源和采样时钟、因为这两者都是与 ADC 通信所必需的。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的答复、这确实有助于缩小问题的范围。 出于某种原因、我的评估板上的采样时钟 CLKn 连接器上贴着“CLKp"贴纸“贴纸、反之亦然、这导致我插入采样时钟时出错。 现在它已正确连接、我不再收到该错误。

    但是,我现在得到了一个“[WinError 10061]无法建立连接,因为目标机器主动拒绝它“错误。 您是否知道如何通过任何机会解决该问题? 或者在 新的论坛帖子中更好地回答这个问题吗?

    此致、

    RC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RC、

    该错误是此 GUI 的已知错误。 请尝试重新启动 GUI、它应该能够连接到 EVM、而不会在重试后出现错误。 如果这仍然不起作用、请重新启动您的 PC 并重试。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的快速答复。 遗憾的是、我重新启动了 GUI 并重新启动了 PC、仍然收到相同的错误。 我还在打开 ADC36xxEVM GUI 之前打开了 HSDC Pro、以防这很重要。 是否有其他方法来解决此错误?

    此致、

    RC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RC、

    发生此错误的原因是 GUI 尝试在端口 50000 上连接到 FPGA 服务器。 该服务器在后台打开、并桥接来自 FPGA 的数据以显示在 HSDC Pro 中。

    如果在多次关闭/重新打开 GUI 后这仍然无法正常工作、请遵循以下建议:

    • 确保您已安装 Vivado Lab、并且可以连接到 Vivado 硬件管理器中的 TSWDC155EVM。
    • 查看在端口 50000 上运行的 PC 上是否还有其他设备。 你可以在谷歌上做这件事。 如果是、您可能需要先关闭此任务、GUI 才能正常工作。
    • 检查贵公司的 IT 部门是否阻止 PC 内进程之间的 TCP 通信。 如果是、您将需要获得执行此操作的权限。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    再次感谢您的帮助、将问题缩小到 Vivado Lab。 我们发现验证数字签名时出现问题、这是由于我们的实验室机器未连接到互联网造成的。 在连接互联网的 PC 上运行这一切解决了我们的问题。

    此致、

    RC