This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:2 ADC(4 通道)同步

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622405/adc12dj3200-2-adcs-4ch-sync

器件型号: ADC12DJ3200
主题: LMK04828 中讨论的其他器件

尊敬的技术支持团队:

我正在 考虑一种基于 JESD204B 子类 1 的解决方案、将 Zynq UltraScale+和合适的 ADC 组合在一起。

我目前重点介绍两个 ADC12DJ3200、它们支持 JESD204B、可用于 4 通道 ADC 配置。

我们的问题是:

 

是否可以使用 ADC12DJ3200 实现高精度通道间同步?

我旨在使用 ACD 针对 1.5GHz 频带内的射频信号执行具有多个通道(4 通道)同步的 ADC。 必须高精度同步多个 ADC 的采样时序。

4λ、16λ 希望将每个通道的采样时序同步到 1.5GHz 的 1/μ s 至 1/μ s (150ps 至 37.5ps) 范围内。

我的目标是尽可能减小 ADC 输入的“采样时刻“的差异。

 

我知道子类 1 在数十皮秒级别实现了通道间同步、tADJ(时间调整)允许以大约 19fs 的 分辨率进行延迟调优。

因此、我们认为理论上应该可以实现非常精细的对齐、但我们想确认这在多通道配置中与 ADC12DJ3200 实践中是否可以实现。

强烈希望有任何指导、限制或建议的架构。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的提问。 我正在努力创建一个推荐的方框图以及此流程的提示。 对此配置是否有其他应了解的限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    您能否尽可能双 ADC12DJ3200 进行 4 通道同时采样?

    我的目标是尽可能减小 ADC 输入的“采样时刻“的差异。

    当从 LMK04828 向两个 ADC 提供采样时钟时、我认为有必要使用等长布线 ( 长度匹配  ) 以尽量减小偏差并确保时钟具有低抖动。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    到目前为止、您是否有任何更新?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在创建电路板时、务必对信号进行长度匹配、以确保信号同时到达。 需要注意的是、当长度匹配这些信号时、请确保基于匹配的延时时间、而不是纯导线长度。 这将有助于使采样时刻尽可能小。  

    我还建议您在设置中使用 tADJ。 tADJ 可配置为有助于在双通道模式下更大限度地减少采样实例以及 ADC 的内部实例。 有更多关于 tADJ 的信息需要在数据表中找到(请参阅下图)。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessica、

    感谢您的建议。

    有更多关于 tADJ 的信息需要在数据表中找到(请参阅下图)。

    我看不到您所附的图片。

    您能重新发布吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、我会尝试重新发布它。 如果您无法看到它、可以在数据表的第 79 页找到相关说明。 您也可以在数据表的此部分之后找到 tADJ 寄存器的更多信息。

    此致、

    Jessica