This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:DAC81404 纯负输出。

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626211/dac81404-dac81404-in-pure-negative-output

器件型号: DAC81404

您好、@ TI。
 在 DAC81404 器件的大多数高功率输出应用图中、输出显示为+/- XXV 图腾柱输出、顺便说一句、它具有双极晶体管。
 是否只能以负方式驱动输出并避开上半部分、DAC81404 能否驱动 FET 而不是双极性? 还是需要一个“Bip-FET Darlington“?

  现在我的 FET 是 FDP51N25

 这里的最佳方法是什么?  

此致
 Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
     这可能对我的问题有所帮助。
     如果可能、我想移除 Q6。
     顺便说一下、我找到了一些较小的 FET。
    此致
     Klavs.
     .e2e.ti.com/.../egse_2D00_lisa_2D00_demo-_5F00_–2_5F00_DAC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    我猜您想生成-ve 电压、很遗憾、情况不是很清楚。 您能澄清几件事吗-  
    1.您是否正在寻找具有更高电流能力的简单可编程电压? 如果否、请提供详细信息。  
    2、您正在寻找的电压和电流是什么?  
    3.您需要单通道还是多通道?

    谢谢、
    Sanjay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Sanjay。

    我将测试负电源、其中我的 FET 是“受控电阻器“。 FET 的电压低于 4V、Ids 约为 0A5。

    我有一个 6V3 @ 3A2、这可以通过 DAC81404 的 1 个通道进行测试、然后我有一个 6V3 @ 2A5、最后一个启动此问题的通道是–6V3 @–0A5。

    FET 如果 DAC81404 可以驱动这些器件、应该也能够从 DAC 获取所有功率。

    可能存在 2 个不清楚的问题:DAC81404 能否驱动 FET?是否可以用负电压驱动 p-FET?

    此致

     Klavs.

    PS:请我有点着急:),所以我可以使用或不???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    DAC81404 可以通过适当的偏置来驱动 FET 和 P-FET。 不过、我确实会在原理图中看到问题(尤其是 DAC 节点连接)。 如果您共享您的最终原理图、我 会帮您解决这个问题。   

    谢谢、
    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay。

     我没有,更多的显示,因为我正在开发阶段和寻找想法.

     这里 Vin 是 DAC 控制的电压。 开/关只是为了确保意外情况下不会发生、U19 是一款 TI 复位控制器、用于强制延迟直到 MCU 启动并运行。 Vtest 是来自需要加载测试的电源的输入。  

     我甚至还没有考虑到负面的,直到我看到 DAC81404 :)。

    由于 DAC81404 在内部已经包含了其中的一些功能、我想它可以正常工作。 可能是使用 NPN 驱动 FET、但我还不在那里。 负极测试中将使用相同的电路(几乎相同)。

    此致

     Klavs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klavs、

    感谢您提供详细信息。

    对于 DAC81404 的输出放大器、如果有用、请参阅-  

    • CL = 100pF;0V 至 10V 范围;Ccomp =断开连接;闭环带宽:500kHz;
    • CL = 100pF;0V 至 10V 范围;Ccomp = 470pF;闭环带宽:15kHz;



    我希望您能详细了解这些信息、并对系统设计进行功能验证。  


    谢谢、
    Sanjay