This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于 ADS1299 中的 PGA

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1625813/ads1299-regarding-the-pga-in-the-ads1299

器件型号: ADS1299

数据表(SBAS499C–2012 年 7 月–2017 年 1 月修订)第 33 页包含偏置驱动电路的图表(图 38)。  

1.方框图中的 A1 是否与图 38 中的 PGA1P/PGA1N 相同?

  如果不同、是否描述了 PGA 配置?

2.如果与项目 1 相同,图 38 的哪个部分会产生输出到模数转换器?

  图 38 中的 PGA1P/PGA1N 组合是否作为差分放大器工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    A1 代表通道 1 的 PGA1P/1N、因此它们是相同的。 PGA1P/1N 的输出由 ADC 转换、进而转换差分 PGA 输出。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Ryan、San。
    1.您提到方框图中的 A1 和图 38 中的 PGA1P/PGA1N 是相同的。
    220kΩ 电阻器的输出是否为模数转换器的输入?
    2.您提到过、PGA1P/1N 的输出由模数转换器转换为差分放大器。
    PGA1P 和 PGA1N 是否都输入到模数转换器并进行了转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    1.否, 220k 电阻器不连接到模数转换器。 它们全部连接到偏置放大器反相输入、此输入形成一个求和结电路、用于对来自每个 PGAxP/N 输出的信号进行平均。

    2.是的、模数转换器测量 PGA1P 和 PGA1N 之间的电压。

    功能方框图中显示的电阻器与图 38 中显示的 220k 电阻器相同:

    此致、

    Ryan