This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:有关快速传输信号干扰 SNR ADS52J65 的信息

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1626108/ads52j65-information-sur-le-rapport-signal-bruit-snr-ads52j65

部件号: ADS52J65

image.png 

Bonjour;

Je r é alise Actellement un bilan de bruit sur Ma chaîne d'acquisition qui comporte ADS52J65. Je veux connaître ó n le bruit sur les entr é es de mon ADC int é gr é sur 25MHz et pour ce faire j'ai besoin d'informationations pr é courbe Figure 5-19 de la fiche technique:

Les SNR sur l'ax des ordonn é es sont-ils les bruits d'entr é e int é g é de l'adc, sur la bande la bande la nyquist ? CE qui me donne pour FS = 125MSPS = FS/2=62.5MHZ=bande d'int é gration 对应方。

l'ax des abscisses repr é sente donc les fr é quences des diffr é rent signaux mis en entre é e, pourquoi avoir test é des cas de signal, not la frr é quence est au-dessus de la fr é quence sur laquelle leur bruit sera int é gr é?

cela me perturbe et j'aimerais avoir 加 d'explisions pour être sûr de mes calculs.

vous remerciant d'avance pour votre r é ponse.

Cordielement

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    y 轴上的 Snr 是否包含 ADC 在奈奎斯特频带内的积分输入噪声?  这将为我们提供 Fs = 125MSPS = FS/2=62.5MHZ=相应的积分频带。

    是的。 这是正确的理解。  

    因此 x 轴表示输入的不同信号的频率、为什么要测试信号的情况、其频率高于其噪声将被积分的频率?

    这是一款通用 ADC、支持 250MHz 的输入信号带宽。 许多高频应用(如 MRI,雷达和射频应用)的输入频率都高于 100MHz。 此 ADC 可用于这些应用。 此器件还具有数字 I/Q 解调器模块、可将输入信号降频转换至基带、然后再转换抽取滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salut  

    Merci pour votre r é ponse