This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115-Q1:用于电压监控

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1622145/ads1115-q1-for-voltage-monitoring

器件型号: ADS1115-Q1

你(们)好

我们计划使用此 IC 来监控 24V 电池电压。 我们计划使用电阻分压器并向 AIN 通道提供此输入。 IC 将由 5V 电源供电。 电池电压可高达 56V。 请告知我们用于此目的的最佳电阻分压器。此外、如果有任何用于电压监控的容差电路、请善意分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、

    ADS1115-Q1 非常适合常规电压监控。 通常、只要最大电压在器件的最大输入电压范围内(受 VDD 限制)、电阻分压器就足够了。

    当输入阻抗因 PGA 增益设置而异时、您能告诉我您计划使用哪种增益设置吗?  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    请告诉我此电路是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、  

    今天,乔尔已经不在办公室, 让我为他回应。   

    您在帖子标题中提到您正在使用 ADS1115-Q1、但您的原理图中并未包含器件。 您的系统是否需要符合汽车标准的器件?

    电流配置设置为差分测量、但您已选择 AIN0 作为 AINp、AIN2 作为 AINn、不能同时进行差分测量。 我建议使用的默认配置  AIN0 用作 AINp AIN1 作为 AINn 基准噪声量。   

    最佳实践是添加额外滤波、以限制采样过程中混叠的影响、并减少测量过程中的外部噪声。  请参阅部分  9.1.5 模拟输入滤波  以了解更多信息。  

    我建议使用的电阻分压器 R75 = 130kΩ R77 = 10kΩ  并移除 R76、因为这会导致仅 AIN2 看到额外的压降。

    最大值 为 56V 时: VIN = 56V×(10kΩ/ 140kΩ)=  4.0V

    在 24V 的标称电压下: VIN = 24V×(10kΩ/ 140kΩ)=  1.71V  

    使用了 ±4.096V FSR 通过设置该配置、您可以 在最大预期电压下更大限度地扩大器件的满量程范围、而在电池处于标称电压时刚好低于中标度。  

    另一个注意事项是确认 I2C 通信线路上具有适当的上拉电阻器、因为它们未在原理图中显示。  

    此致、  

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew

    实际上、我们仅使用 1 个通道、再使用下拉电阻作为配置。 请告知我们需要在该电路中添加什么元件、以便对模拟输入进行滤波、因为我们将朝着生殖器释放逻辑模型的方向发展。

    我们使用它来测量 24V 的电池输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prema、  

    感谢您发送更新后的原理图!

    请参阅部分  9.1.5 模拟输入滤波  有关模拟输入滤波的更多信息。  模拟输入滤波有两个用途:1. 限制采样过程中混叠的影响 2. 降低测量中的外部噪声。

    100Ω 串联电阻器可将由 ADS1115-Q1 的输入电流引起的压降(从而将失调电压误差)降至最低。  

    具有 0.47uF 共模电容器的 100Ω 串联电阻器可提供 3.39kHz 的滤波器截止频率。  

    此致、  

    Andrew