This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63508:DAC63508 电路无输出

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627458/dac63508-dac63508-circuit-has-no-output

器件型号: DAC63508

目前、我的 DAC63508 电路没有输出。 我正在使用 VDD = 3.3V 和 Vref = 2.4V。 以下是我捕获的 SPI 波形。已经尝试了同步和异步模式。 4.png1.png2.png3.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yukai:

    您能分享原理图吗? 您能否确认引脚上的电源电压正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的原理图。所有电压都是使用万用表测量的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认以下事项:

    根据原理图、VREFIN = 2.4V。

    /CLR 为高电平

    /LDAC 为低电平

    您能否确认他们正在使用的配置步骤? 理想情况下、他们将执行以下操作:

    1.启用所有 DAC、使用值 0x0000 写入寄存器 0x01。  这会将 PDNx 位设置为低电平、从而启用所有 DAC。  默认情况下、所有通道都处于断电模式。

    2.向单个信道写入或发出广播写入。  EG 将值为 0x0FFF 的写入寄存器 0x03。 这会将所有通道设置为满量程