This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:ADS1278SHKP 的散热焊盘的连接位置

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1628440/ads1278-ht-where-to-connect-the-thermal-pad-of-the-ads1278shkp

器件型号: ADS1278-HT

您好 TI 团队... 我在应用中使用 ADS1278SHKP、但我不确定此芯片的散热焊盘的连接位置。 将其连接到 GND 并将其焊接到 PCB 上。  

此致

 弗兰茨·斯特默

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franz、

    盖子和散热焊盘都连接到接地引线。  

    您无需从外部接地即可正常运行、但许多客户会使用导热环氧树脂或焊料、以提供更好的电路板热连接和机械连接。  如果焊接到电路板上、则应将散热焊盘焊接到 GND 平面。

    该信息通常埋在封装信息中:

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用