This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278QML-SP:ADS1278MHFQ-MLS PDiss_MAX

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629963/ads1278qml-sp-ads1278mhfq-mls-pdiss_max

器件型号: ADS1278QML-SP
主题: ADS1278-SP 中讨论的其他器件

早上好、

 

我正在与一名设计人员合作、分析我们设计中该器件的最大功率耗散。 我需要将其进行应力分析、看看它是否通过降额。 在查看您的数据表时、我一直使用最大电流电源、将其乘以电源电压。 不过、这与数据表中的 PDiss 值非常相似、不能通过降额表。 您是否有办法计算 ADC 上的实际电源电流并或该器件具有更高的最大额定耗散? 器件型号是 ADS1278MHFQ-MLS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elizabeth、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    电源电流和功耗基于实验室中测量的器件统计样本。  在所有器件中、大约 68%的器件会出现典型功率耗散。  最大功率耗散是最坏情况下的值、我们通过测试和表征组合来验证该值。

    从突出显示的值中可以看出、您可以通过在低功耗和低速模式下运行来降低功率耗散。 要了解特定器件的确切功率耗散、唯一方法是测量 AVDD、DVDD 和 IOVDD 的每个电流以及电源电压、然后计算器件的实际功率耗散。

    器件封装和芯片可以处理最坏情况下的最大功率耗散量;重要的是满足 125°C 的最大额定结温。  为了满足此额定温度或如果需要降额、则需要较低的温度值、应将散热焊盘热连接到印刷电路板上的接地平面。  这可以通过使用焊料或某种导热环氧树脂来实现。  ADS1278-SP 的热性能可在数据表中找到。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用