This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADC VCM 驱动 — O.K 多大的电容

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1629529/ads5296a-adc-vcm-drive---how-much-capacitance-is-o-k

器件型号: ADS5296A
Thread 中讨论的其他器件: THS4541

您好、

我使用 8 个 ADS5296A 器件并 看到 输出 夹子 正电源轨附近的位置。

这会损坏 ADS5296A、我们试图解决这个问题。

我使用 ADS5296A VCM 驱动 8 个单位的 THS4541 VOCM 输入。

我为每个放大器设置 100nF。

驱动程序是否可以访问它?

是否应该移除电容器的一部分?

我在这条线路上看到的评估板具有很高的电容。

另一种选择是通过移除 25 Ω 的电阻器来移除连接输出滤波器的 VCM。

image.png

请 建议

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    可以接受每个放大器 100nF 电容器。 评估板中也遵循了相同的操作。 每个通道在 VCM 输入端都有 100nF 电容器。 电路板和 TI EVM 之间的唯一区别是、THS 放大器的输出进行直流耦合、而 TI EVM 对 THS 放大器的输出进行交流耦合。 虽然您对其进行了直流耦合、但再次使用 25 Ω 电阻器馈送共模电。 这可能没有必要。 您可以考虑取消填充这些 25 欧姆电阻。 但如果这样无法解决问题、则输入端会存在一些失调电压、导致此削波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    取消填充 VCM 的这 25 欧姆电阻可解决削波问题。

    谢谢

    Zeev Gerber