This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B29:复位电源域、SCLK、SDATA、SEN、DFS

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1627872/ads41b29-supply-domain-of-reset-sclk-sdata-sen-dfs

部件号: ADS41B29

这些引脚的电源域是什么:RESET、SCLK、SDATA、SEN、DFS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以询问这个问题的背景吗? 我想确保我们的答案能解决您的问题。

     RESET、SCLK、SDATA、SEN、DFS 基于 AVDD 电源轨、以允许 1.8V 电源轨和 3.3V 电源轨容差。 您能告诉我们这将如何帮助解决您的疑虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我之所以提出此问题、是因为我需要知道需要将它们上拉到哪个电源轨。