This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:电源问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1615396/amc7834evm-power-supply-issues

器件型号: AMC7834EVM
主题中讨论的其他器件: AMC7834

我将为此模块使用壁式 24V-1A 电源、电源 LED 关闭、电源测试点为 0V。 首次使用前是否缺少任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    您是否插入了 SDM-USB-DIG 并启动了 GUI? 电路板上的 LDO 默认为关闭状态、并从 GUI 获取使能信号。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、感谢您的反馈。

    我在原理图中发现、VUDT 信号会 在电源子系统上启用 TPS7A4700RGW 器件、我们能够通过 GUI 和我们用于设计的微控制器正确地为 EVM 供电。  

    现在、我们可以完成应用的初始化序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    很高兴听到! 如果您对该器件有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    我们一直在使用该 EVM 进行原型设计。 我们在大约 3 个月前购买了该设备、但最近才开始对其进行深入测试。 遗憾的是、我们认为我们可能遇到了严重的硬件故障。

    最初、我们注意到、即使在未连接状态下、外部 ADC 通道 1 也始终饱和。 不久后、电路板开始表现出异常高的功耗。 AMC7834 和 TPS7A3301RGW(负电源 LDO)在上电后都会立即达到高温。 即使在没有外部负载连接到电路板的情况下(仅使用工厂提供的 TI 编程器)、也会发生这种情况。

    鉴于 TPS7A3301RGW 与主 IC 一起变得非常热、这表明 AMC7834 内部存在永久性的内部损坏。 这种情况仅使用标准的开箱即用设置、并提供了工具和微控制器的 SPI 端口 (3.3V)。

    由于我们正在积极评估此器件用于即将进行的原型设计、因此我们是否有机会获得 EVM 更换故障分析审批 (RMA) 或授权、以便我们继续进行开发?

    提前感谢您、

    Pablo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pablo 您好、请发送电子邮件至 frost@ti.com 、我们可以讨论 EVM 的维修/更换事宜。