This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0106M25:器件温度升高时测量值漂移

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0106M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1630930/amc0106m25-drift-in-measured-values-at-elevated-device-temperature

器件型号: AMC0106M25

尊敬的 TI:

我们将在隔离式有线 M-Bus 接口工程中使用 AMC0106M25 隔离式 ADC。

在隔离侧、AMC0106M25 通过低侧分流电阻器测量流经 M 总线的电流。 在非隔离侧、DOUT 和 CLKIN 通过 47R 串联端接电阻器与 MCU (RP2040) 连接。  

在我们的原型设计中、我们对 AMC0106M25 的温度变化行为感到困惑。 我们注意到、当 PCB 或芯片变热时、测量的电流值会增加。 即使相对较小的温度升高(例如用手指加热芯片等)、也会开始显示过高的电流测量值。

我们通过在 CLKIN 引脚和 DGND 之间焊接一个 47pF/0402 陶瓷电容器、设法解决了该问题。 这似乎有助于解决温度漂移问题、但我们无法解释原因。 你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能说明一下所看到的增幅幅度吗?  

    如果您尚未这样做、能否探测 SDFM 输入端附近的 CLK 和数据、并与数据表相比检查幅度和时序违规情况?